1980577_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1980577_zh-CN

1980577_zh-CN

MPC5777c - eTPU 解析器 ATO 设置

您好。

我对 MPC5777c 和 eTPU 解析器有一些疑问。


1. SDADC

我想通过这个过程来获取Resolver的SIN和COS信号:SDADC->eDMA->eTPU。


MPC5777c 参考手册上有SDADC_0,SDADC_1,SDADC_2,SDADC_3 eDMA_B通道请求分配。

hanryang_3-1729728631181.pnghanryang_3-1729728631181.png

MPC5777c 参考手册上有 SDADC_1、SDADC_2、SDADC_3、SDADC_4 触发输入。

hanryang_1-1729728617744.pnghanryang_1-1729728617744.png

hanryang_5-1729729787536.pnghanryang_5-1729729787536.png

源代码没有 SDADC_0。


问1.

为什么用作“SDADC 触发输入”和用于“eDMA_B 通道请求分配”时 SDADC 模块的数量不同?


问2.

这种情况下, SDADC -> eDMA -> eTPU 我应该使用哪个 SDADC_x, SDADC_y 来通过这个过程得到旋转变压器的SIN和COS信号?



2.eTPU解析器ATO通道设置

我正在尝试将 eTPU Resolver 应用于我的 SW。

下图中的代码包含在etpuRDCCUG.pdf中。

hanryang_4-1729728804693.pnghanryang_4-1729728804693.png

ETPU_RESOLVER_ATO_CHAN /* chan_num_dma - etpuA1 在通道 DMA_A 28 上生成 dma 请求 */


问3.

这段代码是不是意味着我需要使用dma来访问etpu才能使用ATO?


谢谢你一直帮助我。

祝您有美好的一天。






回复:MPC5777c - eTPU解析器ATO设置

表格错误,以下是正确的(保留值应该在末尾,而不是在中间):

davidtosenovjan_0-1729855606264.pngdavidtosenovjan_0-1729855606264.png

SDADC 模块应该标记为 SDADC_1 到 SDADC_4(而不是 0-3)。因此表 4-6 中的内容是不正确的(说实话我从来没有注意到)。

这里我分享了之前的示例代码:

https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/Example-MPC5777C-SDADC-eTPU-triggered-GHS714/ta-...

但请注意,一旦启用,SDADC 就会继续运行。没有“单一转换模式”。这要求 CDATA 寄存器不断被 DMA 或 ISR 耗尽。
eTPU触发只与这些模块的同步启动有关,与其他无关。

从 SDADC 到 eTPU 可能有关于有效数据可用或转换看门狗限制的信号,反之,eTPU 可能有门控中断或 DMA 传输。

davidtosenovjan_2-1729856138005.pngdavidtosenovjan_2-1729856138005.png




Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:34 AM
Updated by: