1963259_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1963259_zh-CN

1963259_zh-CN

YouTube 视频:“试用电压电平转换器评估板:NTS0304EUK-ARD”(日本博客)已发布

双向电压电平转换器评估板:
视频“如何使用NTS0304EUK-ARD ”现已在NXP YouTube频道上线↓↓

スクリーンショット 2024-09-27 17.27.47.png


 

电压电平转换器:NTS0304E

NTS0304E是一款 4 位双电压转换收发器,具有自动方向检测功能,可实现双向电压电平转换。

低压侧(A侧)可转换0.95V至3.6V之间的信号电压,高压侧(B侧)可转换1.65V至5.5V之间的信号电压。由于它可以自动控制双向信号,因此也可用于I²C等信号。


スクリーンショット 2024-09-27 17.11.20.png


评估板:NTS0304EUK-ARD

NTS0304EUK-ARD是这款芯片的评估板。它是一款 Arduino 扩展板,包含 NTS0304E 芯片、一个 I²C/SPI 目标设备和两个 LDO(低压差线性稳压器)。该评估板可用于在各种带有 Arduino 扩展板兼容接口的微控制器板上测试 NTS0304E 的电压转换性能。


スクリーンショット 2024-09-27 16.46.27.png

 


视频:“如何操作 NTS0304EUK-ARD ”

本视频展示了使用开源示例代码在三种类型的微控制器上进行演示的操作。

你可以在这里看到。

スクリーンショット 2024-09-27 16.58.01.png


=========================

我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。
对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。
(如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接询问负责人。)

双向电压电平转换器评估板:已发布题为“如何使用 NTS0304EUK-ARD ”的视频。

NTS0304E 是一款 4 位双电压转换 收发器 ,具有自动方向检测功能,可实现双向电压电平转换 。

i.MX RT 处理器界面介绍MCUXpressoMCUXpresso IDE日本博客
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-24-2025 01:45 AM
Updated by: