1915499_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1915499_ja-JP

1915499_ja-JP

i.MX 8M PlusでのAVBサポート - プリファードMAC

こんにちはNXPサポート、

この SOC に含まれる 2 つの MAC (iMX 8M Plus) のうち、AVB にはどちらが適していますか?一方が他方よりも質的または互換性および認証上の利点はありますか?

2 つの MAC は次のとおりです。

  1. ENET( fecによって駆動)と
  2. ENET_QOS(dwmac-eqos).


マニュアル「IMX8MP_RM(rev 2, Feb 2024)」では、両方のMACの機能を確認し、高度な使用のためにENET_QOSのAVBを強調しました。これは、 GenAVB_TSN で例示されているリファレンス ソフトウェアとは対照的です。linux-imx-rtedge ディストリビューションでは、このソフトウェアスタックは ENET (fec ドライバによってプローブされる) を使用しているように見えます。さらに、 linux-imx にない fec ドライバー (具体的には CONFIG_AVB_SUPPORT) の拡張機能を活用しています。

一方、この古いKB記事 はENET_QOSを使用しているようです。私はまだこれを試していませんが、ざっと読むと、 linux-imxに基づいていますが、GenAVB_TSNを使用していないことがわかります。

私はENET_QOSとGenAVB_TSNの組み合わせに傾いています。この組み合わせがサポートされているかどうかは明らかではありません。技術的な制限がある場合はお知らせください。linux-imxのドライバーを使用してENET_QOSで操作GenAVB_TSNためのパスはありますか?

どんな洞察や推奨事項も大歓迎です。

ご回答をよろしくお願い申し上げます。

LinuxマルチメディアYocto Project日時:i.MX 8M PlusでのAVBサポート - 優先MAC

申し訳ございませんが、AEチームよりご返信いただきました。現在、MPU の AVB エンドポイント設定は FEC インターフェイスでのみサポートされています。

日時:i.MX 8M PlusでのAVBサポート - 優先MACこんにちは @jimmychan

REALTIMEEDGEUGの5.2章では、TSNエンドポイントに焦点を当てているようです。しかし、私はAVBエンドポイントに興味があり、このドキュメント(GENAVBTSNUG)[https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/GENAVBTSNUG.pdf]を参照しています

GenAVBスタックに関する限り、AVBエンドポイントがENET_QOSでサポートされているかどうかについての決定的な情報は見つかりませんでした。

AVBエンドポイントのGenAVBスタックがENET_QOSでサポートされているかどうか、具体的に説明していただけますか。

ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
日時:i.MX 8M PlusでのAVBサポート - 優先MAC

ご参考までに。以下のドキュメントの5.2章を参照してください。

https://www.nxp.com.cn/docs/en/user-guide/REALTIMEEDGEUG.pdf

セットアップは i.MX8MP TSN インターフェイス (EQOS) に接続されます。


日時:i.MX 8M PlusでのAVBサポート - 優先MACこんにちは @jimmychan

「GenAVB_TSN+ENET_QOS」の組み合わせがi.MX8M Plusでサポートされているかどうかを明確にしていただけますか?これについては、ドキュメントが不明瞭です。

サポートされていない場合、これがENET_QOS MACの技術的な制限によるものかどうか説明していただけますか?ENETのpinmux構成のため、ENET_QOSを好みます。

ご協力いただきありがとうございます。
日時:i.MX 8M PlusでのAVBサポート - 優先MAC

ご参考までに。

https://github.com/NXP/GenAVB_TSN


https://github.com/NXP/GenAVB_TSN/releases/tag/6_1_0



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 04:20 AM
Updated by: