1883923_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1883923_ja-JP

1883923_ja-JP

FRDM-MXCN947ボードでイーサネットとカメラを同時に使用する

MCXNx4x では、SmartDMA を使用してカメラ インターフェースを実装できます。

MCXNx4x データシートによると、イーサネット と SmartDMA の Pinmux 割り当てが競合します。このため、イーサネットとカメラを同時に使用することはできないと考えました。

ただし、FRDM-MCXN947 ボード ユーザー マニュアル (UM12018) には次のよう記載されています。

> カメラの使用中にイーサネット機能が必要な場合は、別の回避策があります
SJ16 および SJ26 ジャンパーをデフォルトの位置から移動することです。

dubian1shu_0-1717852087944.png


イーサネットとカメラを同時に使用する方法はありますか?

開発ボードMCX NRe: Simultaneous use of Ethernet and camera on the FRDM-MXCN947 board

こんにちは@dubian1shu

書類の内容を再確認したところ、書類の記載内容に問題があることが確認できました。

HangZhang_0-1718619499526.png

文書には適時変更を加えます。

SmartDMA (EZH_CAMERA) と イーサネット (ENET)は同時に使用できますが、カメラが使用するには共有されていないピンを見つける必要があります。

こちらの記事を参考にCAN。

MCX N947:イーサネットとカメラ機能の同時実装 - NXPコミュニティ

これがお役に立てれば幸いです。

BR

下がる

Re: Simultaneous use of Ethernet and camera on the FRDM-MXCN947 board

確認して返信してくれてありがとう@Harry_Zhang

SmartDMA は P1_X と P3_X をサポートしているので、MCXNx4x は SmartDMA と イーサネット 機能を同時に使用 CAN と理解しています。

しかし、FRDM-MCXN947 を使用して SmartDMA および イーサネット 機能を使用することはできますか?

FRDM-MCXN947 の J9 (カメラ ヘッダー) には、イーサネット ピンと競合する 7 つのピンがあります。FRDM-MCXN947 ボードのユーザー マニュアル (UM12018) に記載されている P1_4 の解決策では、そのうちの 1 つだけが解決され、他の 6 つの競合については触れられていません。

たとえば、P1_5、P1_13、および P1_15 は SmartDMA と イーサネット 間で競合します。回路図ドキュメント (SCH-90818) から見る限り、この競合を解決する解決策はないようです。

FRDM-MCXN947でSmartDMA(EZH_CAMERA)とイーサネット(ENET)を同時に使用する方法はありますか?

Re: Simultaneous use of Ethernet and camera on the FRDM-MXCN947 board

こんにちは@dubian1shu

MCXNx4xのデータシートを確認したところ、確かにイーサネットとSmartDMAが競合するピンがいくつかあります。ただし、イーサネットとSmartDMAを同時に使用したい場合は、イーサネットとSmartDMAが競合しないピンを選択できます。

たとえば、SmartDMA ピンとして P3_X を選択し、イーサネット ピンとして P1_X を選択できます。

FRDM-MCXN947 ボード ユーザー マニュアル (UM12018) を参照してジャンパーを移動します。

これがお役に立てれば幸いです。

BR

下がる

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:53 PM
更新者: