1878296_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1878296_ja-JP

1878296_ja-JP

1170EVKBのMCU-Linkファームウェアを更新

1170EVK-BボードでMCUXpressoを使用しています。プロジェクトをデバッグしようとすると、次のようなファームウェア更新の警告が表示されます。



Firmware update requiredFirmware update requiredファームウェアのアップデートが必要です



LinkServerと最新のファームウェアを https://www.nxp.com/design/design-center/software/sensor-toolbox/opensda-serial-and-debug-adapter:OP... からダウンロードしました

LinkServerを使用して自動的に更新しようとしましたが、成功しませんでした。

./LinkServerプローブ「#1」更新自動情報:MCU-Linkファームウェア更新自動:サポートされていません-ファームウェア(V3.122以降)は、選択したプローブで手動でプログラムする必要があります([TQYQNHWCAQPZC][MCU-LINKオンボード(r0E2)CMSIS-DAP V2.250])ファームウェア更新自動:サポートされていません。

次に、ボードをブートローダーモードにして、次のようなさまざまな指示に基づいてファームウェアを更新できるようにしようとしました。

※https://www.nxp.com/design/design-center/software/sensor-toolbox/opensda-serial-and-debug-adapter:OP...

※ https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/Put-RT1170-EVK-in-quot-ISP-USB-quot-mode-for-MCU-Link-installer...

※ https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/Facing-issue-with-LPC-Link-2-with-iMX-RT-1170-Evk/m-p/1407341

※https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/i-MX-RT1170-with-MCU-Boot-Utility/td-p/1303418

...しかし、失敗しました。私の問題は1170EVKと1170EVK-Bの違いから生じているのでしょうか、それとも何か明らかなものが欠けているのでしょうか?

どうもありがとう

Nick



Re:1170EVKBのMCU-Linkファームウェアの更新お知らせいただきありがとうございます!
ディエゴ
Re:1170EVKBのMCU-Linkファームウェアの更新

おかげで助かりました。

この記事は「JP3にジャンパを取り付けて、MCU-LinkをISPモードに強制する」に役立ちました - https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/Using-J-Link-with-MIMXRT1170-EVKB/ta-p/1715138

そうしたら:

$ cd /Applications/LinkServer_1.5.30/MCU-LINK_installer/scripts
J-Link firmware for MCU-Link programming script v1.0.8 March 2023.

NOTE: J-Link firmware supports MCU-Link Pro and MCU-Link on-board systems
that use an LPC55S69 in LQFP100 or BGA98 package.
Although the firmware can be programmed in to MCU-Link and MCU-Link on-board
systems that use LQFP64 package, the firmware will not run.

Place the board in ISP USB mode using the appropriate jumper on your MCU-Link.
Refer to the board documentation for more information.
Connect board via USB then press Space.

Programming Firmware_J-Link-MCU-Link_230502.s19
Programmed successfully.

- To use: remove ISP jumper and reboot.

私はまだ問題を抱えていましたが、この投稿は役に立ちました:https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/Failed-to-power-up-DAP-ERROR-Could-not-connect-to-target/m-p/15...

そして、ついにオンボードデバッガーが動作するようになりました。


Re:1170EVKBのMCU-Linkファームウェアの更新

こんにちは@nickager 

お元気にお会いできることを願っています。

i.MX RT1170-EVKはLPC43xxをオンボードデバッガとして実装し、i.MX RT1170-EVKBはLPC55s69(MCU-Link)を実装しています。もしかしたら、それが問題があった理由かもしれません。

ここからLinkserverをダウンロードしてください Windows用Linkserver 1.5.30インストーラー 。SWをインストールした後、C:\nxp\LinkServer_1.5.30\MCU-LINK_installer\scriptsでアップデートスクリプトを実行します(デフォルトのインストールパスを使用)。

MCU-Link FWは、上記LinkServer for Microcontrollersのページで配布しています。

これがお役に立てれば幸いです。

ディエゴ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 10:02 PM
更新人: