1852186_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1852186_ja-JP

1852186_ja-JP

S32K324 HSEファームウェアをインストールするにはどうすればいいですか?

S32K324 用に開発中ですが、S32K324 用の HSE ファームウェアをインストールするためのソフトウェア プロジェクトはどこにありますか?

Re: S32K324 HSE固件如何安装?

Hi

S32K3 Standard Software > Automotive SW - S32K3 - HSE Firmware > S32K344 HSE FW 0.2.40.0 SR Release からダウンロード してください 。注: このリリースでは、S32K344、S32K324、および S32K314 がサポートされています。このHSE_DEMOAPP_S32K3XX_0_2_40_0.exeは、S32K311 HSE FW 0.2.40.0 RTM リリースにあります。

ローダーバッハをお持ちでなく、PEMicroまたはJ-Linkデバッガーのみをお持ちの場合は、 ダウンロードしてくださいS32K3_HSE_DemoExamples。HSE ファームウェアのインストールの説明を参照することをお勧めします。

リソースが限られているため、現在、gmail.com や qq.com などの一般的なメールアカウントからメールを書いているお客様はサポートできません。NXPと連絡を取るときは、会社のメールアドレスを使用して、それに応じて質問に優先順位を付けることができるようにしてください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。


よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この記事があなたの疑問に答えたら、「正解をマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!

- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:35 AM
Updated by: