S32DS V4をインストールし、
マニュアルに従って必要なSWをインストールし、
プロジェクトの作成中に SDK が認識できない
以下のドキュメントの手順に従ってください。
#nxp S32G2
Hi,
この問題は、以下に示すコミュニティスレッドと同じようです。
S32G3ボード、FSLイメージが見つからない、SDカードで利用できません - NXP Community
情報は、上記のコミュニティスレッドで提供されています。
お知らせください。
HI @Daniel-Aguirre ,
私が直面している問題は2つあります。
Micor USBケーブルをPCとJ4コネクタに接続しました。USBが検出されません。
2)ビルドが不完全である
Hi,
ご意見ありがとうございました。
どのRTDパッケージをインストールしたかを教えていただけますか?セットアップで利用可能な例を確認できますか?前のウィンドウで選択したGCCバージョンはどれですか?
お知らせください。
Hi,
どのRTDパッケージをインストールしたかを教えていただけますか?セットアップで利用可能な例を確認できますか?前のウィンドウで選択したGCCバージョンはどれですか?これに関して、次の HOWTO もお勧めします。
HOWTO:S32 RTD No AUTOSARを使用してS32Gの点滅LEDアプリケーションプロジェクトを作成 - NXP Community
お知らせください。