1817837_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1817837_ja-JP

1817837_ja-JP

Ceedlingを使ったユニットテスト

こんにちは、

Ceedling を使用して、S32146 テスト プロジェクト (この CASE、プロジェクトは hello_world の例) のモジュールをテストしようとしています。s32 の製品コードには、S32 Development Studio 内で内部的に構成された追加のヘッダー ファイルが必要なため、ceedling プロジェクトの実行に行き詰まっています。そのコードを使用してシーディング プロジェクトを実行しようとするときに、この構成をどのように考慮すればよいですか。ありがとう!

Re: Unit Testing With Ceedling

@ajain33555ついに S32DS プロジェクトで Ceedling をセットアップできましたか?

Re: Unit Testing With Ceedling

申し訳ありませんが、S32DS ではサポートされていないため、これについてはまったく経験がありません。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: Unit Testing With Ceedling

こんにちは、ルーカス。


ceedling がコマンドラインから S32 コードをテスト CAN かどうかご存知ですか?ありがとう!


最高、

アーラッシュ

Re: Unit Testing With Ceedling

S32DS は正式にはシーディングプラグインをサポートしていないため、このマターに関してはお手伝いできません。

敬具、

ルーカス

Re: Unit Testing With Ceedling

やあ、ルーカス

本当に助かりました。S32DS 用の ceedling プラグインを構成する方法、または s32 コードを使用して ceedling プロジェクトを構成し、コマンド ラインから実行する方法も知っていますか?ありがとう!

最高、

アーラッシュ・ジェイン

Re: Unit Testing With Ceedling

こんにちは@ajain33555

私の理解が正しければ、すべての RTD または SDKs ファイルをリンクするだけでなく、プロジェクトに直接含める必要があるのですよね?

もしSOであれば、プロセッサ Expert を搭載した S32DS の古いバージョンをお持ちの場合は、次の手順に従ってください。

https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Use-SDK-based-example-code-as-st...

S32DS 3.4 以上をお持ちの場合は、次のように設定CANます。

lukaszadrapa_0-1709554324119.png


lukaszadrapa_1-1709554355757.png


よろしくお願いいたします。

ルーカス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:47 PM
更新者: