1636205_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1636205_ja-JP

1636205_ja-JP

MPX5700DP/MPX5500DP - コネクテッドセンサを検出する方法 (おそらく V1、V2、および Vex ピンを使用するでしょうか?)

こんにちは、

2 つの MPX5700DP / MPX5500DP センサのどちらがボードに取り付けられているかをハードウェアで検出できるかどうか疑問です。

センサーと MCU の間にある回路で V1、V2、Vex ピンを使用して、どのセンサーが接続されているかを検出できますか?もしそうなら、どのようにですか?それらはどのような種類の信号ですか?

他の質問 ( 123 ) で、これらのピンはコネクテッドではないままにしておく必要があることがわかりました。

しかし、このスコープでそれらを使用する可能性はありますか?

事前に感謝いたします。


さよなら、

クレム

Re: MPX5700DP/MPX5500DP - Way to detect connected sensor (maybe using V1, V2 and Vex pins?)

わかりました、トーマス、とにかくありがとう。

よろしくお願いいたします。

クレメンテ

Re: MPX5700DP/MPX5500DP - Way to detect connected sensor (maybe using V1, V2 and Vex pins?)

こんにちは、クレメンテさん。

残念ながら、この目的にこれらのピンを使用する方法はなく、それを達成するための他の適切な可能性も思いつきません。

よろしくお願いいたします。

トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 08:55 AM
Updated by: