1444287_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1444287_zh-CN

1444287_zh-CN

MCUXpresso IDE v11.5.1现已发布

我们很高兴地宣布 MCUXpresso IDE v11.5.1(版本 7266)现已推出。

这是基于之前的MCUXpresso IDE v11.5.0 版本构建的维护版本,我们建议所有现有用户下载并安装此新版本。


安装程序下载

要下载所有平台的安装程序,请登录我们的下载网站:


文档

更多信息可以在更新后的用户指南和其他文档中找到,这些文档可以通过 IDE 的帮助菜单访问内置帮助系统,或以 PDF 格式从安装目录中获取,也可以从以下链接下载:

 

未来版本的发布通知

要接收有关未来版本的通知,请关注: MCUXpresso IDE - 发布历史


变更摘要 - 版本 11.5.1 - 2022 年 4 月

  • 升级:CDT 从 CDT 10.3.0 升级到 CDT 10.3.3。这是为了解决: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi ?id=575903 问题。

  • 升级:较新的 SEGGER J-Link 软件(v7.62c)。

  • 升级:较新的 PEmicro 插件(v5.2.0)。

  • 添加:[NPI] RT1060X(RT1060幻影)支持。

  • 功能:[Flash 编程器][RT1160/RT117x] 为 FlexSPI2 端口 A 上的 QSPI 添加闪存驱动程序。

  • 已修复:[调试器] 有关新 MCU-Link 固件版本的通知可能不会显示在探测器发现对话框中。

  • 已修复:[调试器] 在具有大量寄存器的目标(如 RT1160 或 RT117x)上打开 Peripherals+ 窗口时,调试操作很慢。

  • 已修复:[项目经理][RT1160/RT117x] .cproject 中的 -D__MULTICORE_MASTER 泛滥。

  • 已修复:[项目管理器][RT1160/RT117x] M7 C++ 项目无法在特定应用程序上加载 M4 项目(在多核配置的情况下)。现在,在生成的链接器文件中,exdata 部分被放置在堆和堆栈部分之前(使用托管链接器脚本配置时),而以前的版本中,exdata 部分被放置在数据部分之前。

  • 已修复:[Peripherals+][LPC546xx] Peripherals+ 窗口中的 EMC 寄存器位置/偏移量不正确。

  • 已修复:[能量测量] 如果能量测量视图与 SWO 配置文件一起使用,则会出现不稳定性

已知问题

  • 请参阅安装布局中的 KnownIssues.txt 文件以获取详细列表。
  • 注意:发布后发现的额外问题将添加至在线版本中,同时也会在可行时提供解决方案说明。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 12:20 PM
Updated by: