1444287_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1444287_ja-JP

1444287_ja-JP

MCUXpresso IDE v11.5.1 リリース

この度、MCUXpresso IDE v11.5.1 (build 7266) がリリースされました。

これは、以前の MCUXpresso IDE v11.5.0 リリースを基にしたメンテナンス リリースであり、既存のすべてのユーザーにこの新しいバージョンをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。


インストーラーのダウンロード 

全プラットフォーム向けインストーラをダウンロードするには、当社のダウンロード・サイトに以下のリンクからログインしてください。


ドキュメント 

最新ユーザー・ガイドおよびその他のドキュメントに補足情報が掲載されています。これらドキュメントには、「IDEのヘルプ・メニュー」から利用可能な内蔵ヘルプ・システムから、およびインストレーション・ディクショナリ内または以下のリンクからダウンロード可能なPDFフォーム形式でアクセス可能です。

 

今後のリリースの通知 

今後のリリースに関する通知を受け取るには、MCUXpresso IDE - リリース履歴に従ってください。 


変更の概要 - バージョン 11.5.1 - 2022 年 4 月

  • アップグレード: CDT 10.3.0 から CDT 10.3.3 へのアップグレード。これは、 https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=575903 問題に対処することを目的としています。

  • アップグレード:新しいSEGGER J-Linkソフトウェア(v7.62c)。

  • アップグレード:新しいPEmicroプラグイン(v5.2.0)。

  • 追加:[NPI]RT1060X(RT1060ファントム)のサポート。

  • 機能:[フラッシュプログラマ][RT1160/RT117x] FlexSPI2ポートAにQSPI用のフラッシュドライバを追加。

  • 修正: [デバッガ] 新しい MCU-Link ファームウェアのリリースに関する通知が [プローブ検出] ダイアログに表示されない場合がある問題

  • 修正: [デバッガー] レジスタが多いターゲット (RT1160 や RT117x など) で Peripherals+ ウィンドウが開いていると、デバッグ操作が遅くなる問題を修正しました。

  • 修正:[プロジェクトマネージャー][RT1160/RT117x] .cprojectの-D__MULTICORE_MASTERが氾濫する。

  • 【プロジェクトマネージャ】【RT1160/RT117x】M7 C++プロジェクトが特定のアプリケーションでM4プロジェクト(マルチコア構成の場合)を読み込めない不具合を修正しました。生成されたリンカー ファイルのヒープ セクションとスタック セクションの前に exdata セクションが配置されるようになりました (マネージド リンカー スクリプト構成を使用する場合) 以前のバージョンでは、exdata セクションがデータ セクションの前に配置されていました。

  • 修正済み:[Peripherals+][LPC546xx] Peripherals+ウィンドウでEMCレジスタの位置/オフセットが正しくありません。

  • 修正:[エネルギー計測]エネルギー計測ビューをSWOプロファイルと併用すると不安定になる

既知の問題

  • 詳細なリストについては、インストール・レイアウトのKnownIssues.txtファイルを参照してください。
  • 注:リリース後に見つかった他の問題は オンライン版 に追加され、可能な場合は回避策も説明されます。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 12:19 PM
更新者: