1209601_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1209601_zh-CN

1209601_zh-CN

FreeMASTER 3.1.1更新 - 发布公告

NXP FreeMASTER 工具 3.1.1 版本刚刚在线发布。 

此版本带来了如下所述的错误修复和小更新。您可能还想阅读最近的公告并观看 主线 版本 3.1.0 的培训 视频 。

更新后的安装程序以及文档和其他资源可在http://www.nxp.com/freemaster上获取。

发布说明


FreeMASTER
是一款由恩智浦开发并提供的强大数据可视化工具,旨在帮助用户监控和控制在恩智浦目标上运行的嵌入式应用程序。它兼容几乎所有恩智浦 Arm ® Cortex ® -M 微控制器,包括边缘处理和汽车 BL,以及 DSC 和传统 Power Architecture、ColdFire 和 HCS12/Z 平台。

版本 3.1.1是 3.1 主线版本的一个小更新。如果版本 3.1.0已安装 FreeMASTER Update 3.1.1覆盖安装,并且它仍然被称为通用主线版本 3.1。旧版本 2.x 和 3.0 未被删除。

3.1.1 版向后兼容所有先前版本。它支持变量监控、示波器实时图表、快速瞬态记录仪图表以及与第三方应用程序的连接。基于 Chromium 的 HTML 渲染引擎全面支持 JSON-RPC、HTML5 和 JavaScript,可用于创建自定义仪表板和其他用户界面,这些界面可在 FreeMASTER 内部运行,也可在本地或远程 Web 浏览器中独立运行。旧版 Internet Explorer 渲染、ActiveX 接口以及为 2.x 版定义的协议也仍然受支持。

FreeMASTER Lite服务是 FreeMASTER 安装包的一部分,它为 Windows 和 Linux 系统提供了通信核心。它可以通过 JSON-RPC 接口访问,与 FreeMASTER 桌面应用程序类似。FreeMASTER Lite 3.1 还嵌入了流行的Node-RED框架,用于图形化编程,并提供了许多使用 FreeMASTER 工具的示例。您可以在专门的培训视频中找到更多关于 Node-RED 的信息。

变更


3.1.1 版本变更列表

  1. P&E Micro Communication 插件的新版本支持最新的基于 CortexM7 的设备。该插件已从“BDM Communication”重命名为“P&E Micro Communication”,以便更好地识别支持的接口集。
  2. 新版本的Segger JLink 通信插件将 JLink 通信库更新至 6.88c 版本,并修复了在插件配置对话框中打开目标设备选择窗口时出现的问题。
  3. ELF/DWARF 解析中添加了新选项,可以加载未使用的符号和由链接器在零(NULL)地址分配的符号。此选项默认关闭,用户必须在选项/地图文件/编辑设置对话框中启用。
  4. 项目树中的部分剪贴板支持简化了记录器、示波器和其他项目的复制和移动。目前,剪贴板命令仅在 FreeMASTER 的单个运行实例中起作用。
  5. 现在可以分配变量描述和注释文本。该描述可用作内部变量文档 - 显示在变量属性对话框中。注释文本可能会显示为变量监视视图中的新列。此列在新项目中默认可见。

错误修复及其他扩展:

  • 修复了初始电路板探测期间与目标板的过度通信问题。当 ActiveX/JSON-RPC 客户端在初始端口打开操作期间尝试读取/写入变量时,就会发生这种情况。
  • 修复了 PD-BDM 插件中的直接内存访问模式。这种更快的访问模式并不总是在 CortexM 平台上使用。
  • 修复了在 ReadVariable、WriteVariable 和其他类似日志消息中记录的通信调试日志中的无效/零变量大小。
  • 修复了应用程序启动后主窗口丢失时打开初始项目时崩溃的问题
    在应用程序完全初始化之前聚焦。
  • 修复了浮点数的 JSON-RPC 解析 - 这取决于用户区域设置,从而导致荷兰和其他环境中出现问题。JSON 解析现在强制采用英语语言环境。
  • 修复了 ELF/DWARF 解析器,以正确识别函数内部定义的静态变量。变量现在被标识为“function::variable”。为了向后兼容,旧的“变量”命名仍然受支持,但只有在没有重复的变量名时才可用。
  • 修复了 ELF 重新加载问题。在某些情况下,FreeMASTER 无法检测到 ELF 文件已被更改,甚至在文件更改后无法重新加载该文件。
  • 修复了所有插件配置对话框现在将在标题栏中显示插件版本的问题
    以便更轻松地跟踪与错误 DLL 注册相关的问题。
  • 修复了从一个实例切换到另一个实例时导致冲突的记录器问题。
  • 修复了切换到另一个管道端口时取消注册管道端口的类似管道问题。

发布的目标受众群体


FreeMASTER 和 FreeMASTER Lite 主要针对希望在运行时监控和控制其应用程序的工业、物联网和汽车领域的 NXP 嵌入式应用程序的客户、工程师和开发人员。FreeMASTER 也是一个强大的框架,可用于创建交互式演示和用户界面,帮助更广泛的目标受众使用嵌入式应用程序。

前提条件


FreeMASTER 工具在主机上运行,并使用串行、CAN、JTAG、BDM 或其他物理接口与目标微控制器应用程序通信。微控制器通信驱动程序可作为 MCUXpresso SDK、S32 Design Studio 的一部分或独立安装包提供。在使用 FreeMASTER 工具之前,请熟悉通信协议和微控制器驱动程序 API。

许可条款和条件仅允许在基于NXP微处理器或微控制器系统的系统上使用FreeMASTER。

封装


包含 FreeMASTER 桌面应用程序和新 FreeMASTER Lite 服务的单个自解压安装包可用于 Windows 平台。带有 FreeMASTER Lite 服务的软件包也适用于 Linux。
访问 FreeMASTER 主页上的安装和文档 https://www.nxp.com/freemaster。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 11:43 AM
Updated by: