Important: If you have any questions or would like to report any issues with the DDR tools or supporting documents please create a support ticket in the i.MX community. Please note that any private messages or direct emails are not monitored and will not receive a response.
これは、i.MX 8/8X DDR 初期化に関連するレジスタの詳細なプログラミング支援資料です。詳細については、i.MX 8/8X メインDDR ツールページを参照してください。
Note: Devices with 17-row addresses (R0-R16) are not supported by this SoC.
添付ファイルの数を減らすために、古い RPA は添付の zip ファイルに含まれている可能性があります。
***重要:SCFWv1.7.0の場合、次のRPAバージョン以降を使用してください。
MX8QM_B0_LPDDR4_RPA_1.6GHz_v23
旧バージョンのRPAはSCFWv1.7.0に対応していません。SCFWv1.7.0に旧バージョンのRPAを使用すると、SCFWが起動しなくなります。次のDCD出力の行に影響を与えます。
MX8QMの場合:
DATA 4 0xff148000 0x00000885 /* DRC0 起動 */
DATA 4 0xff1a0000 0x00000885 /* DRC1 起動 */
ユーザーが古い RPA を SCFW 1.7.0 と共に使用したい場合(推奨されません)、上記の行を古い RPA DCD ファイルの出力から削除する必要があります。さらに、これらの行は「#ifndef SCFW_DCD」、「#else」、および「#endif」プリプロセッサーコマンドで囲まれています。これらも削除されるべきです。例えば、MX8QMの例:
[削除] #ifndef SCFW_DCD
[削除] /* 1600MHz DDR、DRC 800MHz動作用 */
[削除] DATA 4 0xff148000 0x00000885 /* DRC0 ブリングアップ */
[削除] DATA 4 0xff1a0000 0x00000885 /* DRC1 ブリングアップ */
[削除] #else
[削除] #endif