1166302_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1166302_ja-JP

1166302_ja-JP

i.MX8QXP/DXP/DX DDRレジスタプログラミングエイド(RPA)
Important: If you have any questions or would like to report any issues with the DDR tools or supporting documents please create a support ticket in the i.MX community. Please note that any private messages or direct emails are not monitored and will not receive a response.

これは、i.MX 8/8X DDR 初期化に関連するレジスタの詳細なプログラミング支援資料です。詳細については、i.MX 8/8X メインDDR ツールページを参照してください。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8-8X-Family-DDR-Tools-Release/ta-p/...


添付ファイルの数を減らすために、古い RPA は添付の zip ファイルに含まれている可能性があります。

Note: Devices with 17-row addresses (R0-R16) are not supported by this SoC. 

***重要:SCFWv1.7.0以降では、以下のRPAバージョン以降を使用する必要があります。

MX8QXP_C0_B0_LPDDR4_RPA_1.2GHz_v16

MX8DualX_C0_B0_LPDDR4_RPA_1.2GHz_v16

MX8QuadXPlus_DualXPlus_C0_B0_DDR3L_RPA_v22

MX8DualX_C0_B0_DDR3L_RPA_v20

RPA の旧バージョンは SCFWv1.7.0 以降と整合性がありません。SCFWv1.7.0を使用して古いバージョンのRPAの使用を試みると、SCFWが起動しなくなります。DCD 出力における問題のある行は以下のとおりです。

MX8QXP/DualXの場合:

DATA 4 0xff190000 0x00000CC8 /* DRC0 ブリンガップ */

ユーザーがSCFW 1.7.0以降で古いRPAを使用したい場合(推奨されません)、上記の行を古いRPA DCDファイル出力から削除する必要があります。さらに、これらの行は「#ifndef SCFW_DCD」、「#else」、および「#endif」プリプロセッサーコマンドで囲まれています。これらも削除されるべきです。例えば、MX8QXPの場合:

[削除] #ifndef SCFW_DCD[削除] -/* 1200MHz DDR の場合、DRC 600MHz 動作 */[削除] DATA 4 0xff190000 0x00000CC8 /* DRC0 ブリングアップ */[削除] #else[削除] #endif

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-04-2026 11:05 PM
Updated by: