1128162_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1128162_ja-JP

1128162_ja-JP

i.MX Yocto Project: bitbake を使用して Freescale Yocto イメージをビルドするにはどうすればよいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

1. Freescaleのgithubリポジトリ から、最後の bitbake コマンドを除くすべての手順に従います

2. フリースケールがサポートするイメージは、 meta-fsl-demos/recipes-fsl/images フォルダにあります。

3. 標準の Freescale イメージをベイク処理します

ビルド$ bitbake fsl-image-gui

4. 生成された Linux イメージは、いくつかの形式でパッケージ化されています。 .sdcard1つのファイルにすべてのシステム(u-boot + uImage + rootfs)が含まれているため、SDカードに直接書き込むことができます

build$ sudo dd if = tmp / deploy / images / fsl-image-gui-imx6qsabresd.sdcard of = / dev / sdX b = 4M

メモ:

  • 建物の問題が発生した場合は、このリンクをクリックしてください
  • 起動の問題が発生した場合は、以下を確認してください: 1. ボードのDIPスイッチが正しく設定されている 2.ベーキングする前に正しいマシンを選択しました
  • 問題が解決しない場合は、コミュニティに報告してください


Yocto ProjectRe: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ウルトラライトボード用のlibsubはどこにありますか?

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

リンク。

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

それは便利です。ありがとうございます。これらの各画像のどこかに説明がありますか?

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私はこれに少し慣れていませんが、この指示はまだ有効ですか?

私は指示に従いましたが、 "build $ bitbake fsl-image-gui"ステップに到達すると、 しばらく処理してから次の処理が行われます。

エラー: 何も 'fsl-image-gui' を提供しません。接戦:

FSL -イメージ-マルチメディア

私は今走っています

ビルド$ bitbake fsl-image-multimedia

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

すみませんが、ちゃんと理解できませんでした。

あなたは成功しましたか?

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

GITが本当にプロキシスクリプトを使用しているかどうかを確認しようとします。たぶん、straceか何かを使用してデバッグします。

私はプロキシユーザーではないので、あまり助けにはなりませんが、それについてopenembedded-usersメーリングリストで尋ねることができるかもしれませんか?

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私はあなたが 'socat'ユーティリティを欠いていると思います。

$: sudo apt-get インストール socat

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

よくわかりません。Yocto Projectメーリングリストでこの質問をしてください。

Re: i.MX Yocto Project: bitbake を使用してフリースケールの Yocto イメージをどのようにビルドできますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Flexcan のカーネルサポートを追加するにはどうすればいいですか?

すべてのボード FlexCAN

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 12:28 PM
Updated by: