1119225_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1119225_ja-JP

1119225_ja-JP

GPS座標を取得し、Sigfoxで送信

デモ コンポーネントについて

このデモでは、FRDM-KL43ZとOM2385ボードを含むSigfoxキットを使用しています。

Sigfoxは、センサーとデバイスを接続するための安価で信頼性の高い低電力ソリューションです。

専用の無線ベースのネットワークにより、私たちは物理的な世界に声を与え、モノのインターネットを真に実現することに取り組んでいます。

Sigfoxプロトコルは、以下の点に重点を置いています。

  • 自律性。エネルギー消費が非常に少ないため、バッテリー寿命は何年も続きます。
  • シンプルさ。設定、接続要求、シグナリングはありません。あなたのデバイスは数分以内に稼働します!
  • コスト効率。ネットワーク上のデバイスで使用されているハードウェアから、可能な限り費用対効果が高くなるようにすべてのステップを最適化しました。
  • 小さなメッセージ。ネットワーク上で大きなアセットやメディアが許可されていない。最大 12 バイトの小さな通知のみが許可されます。
  • 補完性。Sigfoxは低コストで設定が簡単なため、Wi-Fi、Bluetooth、GPRSなど、他のタイプのネットワークのセカンダリソリューションとしても使用できます。

Sigfoxの詳細については、Sigfoxとは| |Sigfoxビルド。



OM2385/SF001は、SIGFOX広域ネットワークアプリケーション専用の開発プラットフォームです。これには、事前にプログラムされたSIGFOXライブラリを実行するOL2385ワイヤレスサブGHzトランシーバーが含まれており、ユーザーのアプリケーションのホストプロセッサとして機能するFRDM-KL43Z開発プラットフォームに取り付けられています。

FRDM-KL43Zは、Kinetis向けの超低コスト開発プラットフォームですLファミリKL43、KL33、KL27、KL17、およびKL13 MCUは、48MHzで動作するArm Cortex-M0+プロセッサ上に構築されています。

 

ビデオ

 

 

制限:

Sigfoxは毎日少量のデータを無料で送信できるだけなので、より多くのデータを送信する必要があるアプリケーションの場合は、Sigfox Buyから接続プランを取得する必要があります。

 

便利なリンク

FRDM-KL43Z および NXP Sigfox OL2385 ボード : OM2385/SF001 - SIGFOX 開発キット |NXPの 

Sigfoxバックエンドアカウント:Sigfox Buy 

MCUXpressoのダウンロード:MCUXpresso IDE|Eclipseベースの統合開発環境(IDE) |NXPの 

SDKのダウンロード:https://mcuxpresso.nxp.com/en/builder 


NXP製品 リンク
FRDM-KL43ZおよびNXP Sigfox OL2385ボード OM2385/SF001 - SIGFOX開発キット |NXPの 
Sigfoxバックエンドアカウント Sigfox 購入 
MCUXpressoをダウンロード MCUXpresso IDEの|Eclipseベースの統合開発環境(IDE) |NXPの 
SDKのダウンロード https://mcuxpresso.nxp.com/en/builder 

 

必須アイテム:



  • OL2385 Arduinoシールドボード
  • FRDM-KL43Zハードウェア
  • USB A-MiniBケーブル
  • サブGHzアンテナ
  • GPS UART module
pastedImage_1.png

ハードウェア図:

pastedImage_3.png

  

SPI OL2585

KL43Z FRDM

UARTのGPS

MOSI ----------

MISO ----------

SCK-----------

ACK-----------

CS-------------

PTD07

PTD06

PTD05

PTD02

PTD04

PTE23

PTE22






-----------テキサス 州

----------- RXの

 

 


 

この写真は、プロジェクト用に行われたボード接続を示しています

 

 

ステップバイステップガイド

  1. 必要なアイテムを入手したら、Sigfoxアカウントを有効にし、ボードを登録する必要があります:Sigfox Buy。 
    1. Sigfoxデバイスの登録に問題がある場合は、NXPコミュニティに質問を記入してください。
  2. バックエンドアカウントにボードを登録すると、デバイスリストにデバイスが表示されます。
  3. ボードが登録されたら、MCUXpressoでアプリケーションの構築を開始します。
  4. このドキュメントの最後に添付されているプロジェクトをダウンロードして、MCUXpresso IDEにインポートします。
    1. 動画では、SDKからsigfox_console例をインポートする方法が示され、変更点について簡単に説明されています。
    2. SDK の例をダウンロードしてプロジェクトを最初から開始する場合は、SDK に Sigfox ソフトウェア コンポーネントを追加する必要があります。
  5. プロジェクトをワークスペースにインポートした後、残っているのは、それぞれのハードウェア接続を確立し、デバイスをフラッシュすることだけです。
  6. 次に、建物がきれいに見える場所で新しいプロジェクトを試してみてください。
  7. 新しいプロジェクトが適切に機能するようにするには、高い建物を避けて信号をより強く取得する必要があります。
  8. 送信されたデータは、Sigfoxバックエンドセッションに表示されます。
  9. Teratermコンソールは、GPSモジュールから取得したデータを表示目的で印刷します。

 

業績:



 

pastedImage_5.png

これは、Sigfoxトランシーバーからユーザーのバックエンドアカウントに送信されるデータです。送信されるフレームは、4 バイトの 16 進数文字列に変換された浮動小数点座標です。

 

pastedImage_10.png

 

アタッチされたプロジェクトが KL43Z にフラッシュされると、Teraterm コンソールに次の結果が表示されます。

スマートシティ
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:26 AM
Updated by: