下面粗体蓝色链接可直接下载基于 S12Z 核心的 MagniV 设备的 SW 示例包。
该文件包含四个实践练习,您可以在其中找到基本的设置代码,以便在不同领域进行快速开发。
该文件包括 CodeWarrior 项目,演示了外围模块的使用方法,例如:
- 数模转换器(DAC),
- 控制器局域网(CAN),
- 脉冲宽度调制(PWM),
- Timer (TIM).
MC9S12ZVC 设备集成了电池电量(12V)电压调节器和电源电压监控。
此压缩文件包含四个 CodeWarrior 示例,演示
- EVDD 引脚过流保护,
- 具有 API 定时器和唤醒功能的低功耗停止模式,
- 脉冲宽度调制(PWM)
- 串行外设接口 (SPI) 通信。
这些示例中的许多示例都可以用于 MagniV 产品线中的各种 MCU 系列。请查看相应的设备指南以获取模块及其版本的列表。
Hello,
适用于 S12(X) 和 MagniV 设备的所有应用说明(含 SW)均可在此链接中找到:
你可以看看AN5264
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN5264.pdf
西南:
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN5264SW.zip
希望对您有所帮助。
顺祝商祺!
戴安娜
你好
感谢您提供上述示例。
您能上传 I2C SW 示例文件吗?
谢谢。
你好,谢谢你提供上述示例,请问你有没有关于 BLDC 电机控制 S12ZVMC EVB 的示例?
你好,Pratibha,
现在链接应该已经修复了。
顺祝商祺!
戴安娜
它们两者之间的联系似乎并不存在。
有谁能帮我一下吗?
谢谢!