1114359_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1114359_ja-JP

1114359_ja-JP

eIQ CMSIS-NN マイコン用ポーティングガイド

MCUXPresso SDKパッケージに含まれる i.MX RTデバイス用のeIQ CMSIS-NNソフトウェアは、一部のLPCおよびKinetisデバイスだけでなく、RTファミリの他のマイクロコントローラ・デバイスにも移植できます。

非常に一般的な質問は、モデルの推論をサポートするプロセッサは何かということですが、その答えは、推論とは単に何百万もの多重計算と累積数学計算(ニューラルネットワークを処理する際の主要な操作)を行うことを意味し、これはほとんどすべてのMCUまたはMPUが実行できるということです。推論を行うために特別なハードウェアやモジュールは必要ありません。ただし、コアクロック速度が速く、メモリが高速であるため、推論時間を大幅に短縮できます。特定のモデルを特定のデバイスで実行できるかどうかの判断は、以下に基づいて行われます。

  • 推論の実行にはどのくらいの時間がかかりますか。同じモデルを、性能の低いデバイスで実行するには、はるかに長い時間がかかります。許容される最大推論時間は、特定のアプリケーションと特定のモデルによって異なります。
  • 重み、モデル自体、推論エンジンを保存するのに十分な不揮発性メモリがあるかどうか。
  • 中間計算と出力を追跡するのに十分なRAMはありますか。

添付のガイドでは、CMSIS-NN 推論エンジンを LPC55S69 ファミリに移植する方法について説明します。同様の手順をeIQを他のマイクロコントローラデバイスに移植するためにも実行できます。このガイドは、他のデバイスでのeIQの探索に関心のあるユーザー向けのリファレンスとして提供されていますが、現時点では、eIQの一部としてMCU用のCMSIS-NNで公式にサポートされているのはRT1050およびRT1060のみです。

これらの他のeIQ移植ガイドも興味深いかもしれません。
マイコン用グローポーティングガイド
RT685 の TensorFlow Lite 移植ガイド

i.MX RT
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 09:24 AM
更新者: