1113192_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1113192_ja-JP

1113192_ja-JP

Androidでスパースイメージを有効にする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

システムイメージ(ext4)には、rawとsparseの2つのフォーマットがあります。rawのイメージは大きいので、ext4に直接マウントできます(mount -t ext4 system.img system)。スパースイメージはlp5.0でサポートされていますが、少し小さいです。以下の部分では、IMX7D SDBボードを例として使用しています。プラットフォームのハードウェアに応じて設定を変更できます。

 

1 スパースイメージを生成する

 

Lollipop 5.0 および 5.1 では、デフォルトでRAWイメージとスパースイメージの両方が生成されます。

スパースシステムイメージは次の場所にあります: out/target/product/sabresd_7d/system_sparse.img

rawシステムイメージは次の場所にあります:out/target/product/sabresd_7d/system.img

以下はAndroidビルドシステムでsystem.imgを生成するために使用される手順です。

  • スパースイメージを構築します(-sはビルドシステムイメージがスパースであることを意味します)

make_ext4fs -s -T -1 -S out/target/product/sabresd_7d/root/file_contexts -l 374476800 -a system out/target/product/sabresd_7d/obj/PACKAGING/systemimage_intermediates/system.img out/target/product/sabresd_7d/system

  • スパース画像をraw画像に変換する

simg2img out/target/product/sabresd_7d/system_sparse.img out/target/product/sabresd_7d/system.img

 

2 スパースイメージをSDまたはeMMCに書き込む

スパースイメージをAndroidのブートストレージにプログラムする方法は2つあります

  • ホストLinux PCでスパースイメージをrawイメージに変換します。そして、ddコマンドを使用して、raw画像をブートストレージにプログラムしてください。
  • i.MX Android リリースパッケージのMFG ールを使用してスパースイメージをプログラムします。

               手順

      • system_sparse.img を files/android/sabresd/ にコピーします。
      • simg2imgバイナリ(simg2img.zip 内)をファイル/android/へコピーします。
      • mfgtools-without-rootfs.tar\mfgtools\Profiles\Linux\OS Firmware\ucl2.xmlも更新する必要があります。

 

     diff --git a/Profiles/Linux/OS Firmware/ucl2.xml b/Profiles/Linux/OS Firmware/ucl2.xml      index 3b15ddd..3c3d2ae 100755      --- a/Profiles/Linux/OS Firmware/ucl2.xml      +++ b/Profiles/Linux/OS Firmware/ucl2.xml        @@ -621,8 +621,12 @@              キャッシュパーティションをフォーマット中                デバイスパーティションをフォーマット中      -       system.imgを送信して書き込み中    -      +       simg2img を送信      +       cp simg2img      +       chmod 777      +       tmpfsのサイズを変更      +       システムを送信     +       system_sparse.imgの送信と書き込み system_sparse.img                                         ユーザーデータの送信。

 

3 ubootでスパースイメージをサポート(v2014.04)

     スパースイメージに関連するパッチを選定します。write_sparse_imageを使用してスパースシステムイメージを書き込みます。

詳細については、添付ファイル(sparseimage.zipをサポートするuboot(v2014.04))をご覧ください。

 

     これらのパッチを適用する手順は以下の通りです。

  • cd myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/
  • sparseimage.zipをmyandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/にサポートするuboot(v2014.04)をコピー

       sparseimage.zipをサポートするuboot(v2014.04)を解凍します

  • git am 0001-add-header-for-Android-sparse-image-format.patch

git am 0002-add-code-to-handle-Android-sparse-image-format.patch

git am 0003-update-code-which-handles-Android-sparse-image-forma.patch

git am 0004-cleanup-code-which-handles-the-Android-sparse-image-.patch

git am 0005-implement-the-Android-sparse-image-format.patch

git am 0006-aboot-fix-block-addressing-for-don-t-care-chunk-type.patch

git am 0007-MA-6732-Add-sparse-image-flash-support-for-uboot-s-f.patch

 

 

    

 

ページは更新され続けます。

 

Reference:

     Lollipopでuserdata.imgとcache.imgを有効にする方法

Re: Androidでスパースイメージを有効にする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、サンシャンさん

 --help を使用すると、次の出力が表示されます。

...:~/Android_Source$ simg2img --help

    Usage: simg2img

しかし、依然として/bin/bash: line 1: simg2img: コマンドが見つかりません。

エラーが発生しました。

よろしくお願いします。

Kishore P

Re: Androidでスパースイメージを有効にする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、サンシャンさん

「simg2img」を「simg2img -h」に置き換えましたが、結果は同じです。

out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img+out/target/product/evk_6sl/obj/PACKAGING/recovery_patch_intermediates/recovery_from_boot.p maxsize=481738752 blocksize=4224 total=403801046 reserve=4866048

if [ true = true ]; then \

        simg2img -h out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img out/target/product/evk_6sl/system.img; \

        fi

/bin/bash: 行1:simg2img:コマンドが見つかりません

make: *** [out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img] エラー127

make: *** ファイル `out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img' を削除しています

よろしくお願いします。

Kishore P

Re: Androidでスパースイメージを有効にする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

これが存在し、そのパスがエクスポートされている場合は、「simg2img -h」をお試しください。ログを確認してください。

Re: Androidでスパースイメージを有効にする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Sanshan Zhang様

 返信ありがとうございます。simg2imgは/out/host/linux-x86/binパスに存在し、PATHにもエクスポートされています。

カーネルでさらにフリースケールが提供するデフォルトオプション以外に有効にする必要があるものはありますか。

>$PATH

bash: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/bin:/home/test/Android_Source/out/host/linux-x86/bin:/home/test/Android_Source/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.8/bin:/home/test/Android_Source/prebuilts/gcc/linux-x86/:/home/test/Android_Source/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.8/bin:/home/test/Android_Source/development/scripts:/home/test/Android_Source/prebuilts/devtools/tools:/home/test/Android_Source/prebuilts/android-emulator/linux-x86_64:/home/test/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games: 該当するファイルやディレクトリは存在しません

よろしくお願いします。

Kishore P

Re: Androidでスパースイメージを有効にする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、キショアさん

/out/host/linux-x86/bin/simg2img が存在するかどうか確認しましたか?

存在する場合は、/out/host/linux-x86/bin/ が PATHにエクスポートされているかどうかを確認できます。

Re: Androidでスパースイメージを有効にする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Sanshan Zhang様

imx6slevkボード用にAndroid(Lollipop 5.0.0.1)をビルドする際、system_sparse.imgからsystem.imgを生成できません。

次のエラーが発生します。

システムfsイメージをインストールします:out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img

out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img+out/target/product/evk_6sl/obj/PACKAGING/recovery_patch_intermediates/recovery_from_boot.p maxsize=481738752 blocksize=4224 total=403801046 reserve=4866048

if [ true = true ]; then \

        simg2img out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img out/target/product/evk_6sl/system.img; \

        fi

/bin/bash: 行1:simg2img:コマンドが見つかりません

make: *** [out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img] エラー127

make: *** ファイル `out/target/product/evk_6sl/system_sparse.img' を削除しています

アンドロイドでスパースイメージをサポートするパッチはありますか?

この問題を解決するのを手伝っていただけませんか。

よろしくお願いします。

Kishore P

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-04-2026 11:24 PM
更新者: