1111225_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1111225_ja-JP

1111225_ja-JP

NFCの販売方法

Header Poster.JPG

あなたは営業担当者またはFAEであり、近距離無線通信(NFC)製品をもっと販売する方法を探していますか?このコミュニティでは、NFC製品の販売を成功させるためのアイデア、情報、資料を提供しています。


コンテンツ

ユース・ケース

NFCを顧客に納得させるには、明確なユースケースと利点を提示することから始まります。次のユースケースはすでに市場に実装されていますが、すべてのお客様がこれらのアプリケーションでNFCの恩恵を受けることができることを知っているわけではありません。したがって、それらを顧客に提案するチャンスです!


認証、自動構成

Air filter.jpg

「消耗品やアクセサリーがついているものなら何でも」


コンフィグレーション、パラメータ化、診断、FWアップデート

pressure switch.jpg

「DIPスイッチを交換し、UARTをサービスします。電源を使わずにアプリで制御します。」


ペアリング


NFC_pairing.jpg

「簡単なペアリング」


アクセス・コントロール


shutterstock_624971750.jpg

「次世代の住宅用錠前のためのカード読み取り」。


トレーニング資料

  • 完全なトレーニングプレゼンテーション 「NFCの売り方」は、支店のトレーニングや自習に使用できます。
  • NFCのDFAEトレーニング:NFCドメインで認定を受けます。NTAG®タグとリーダーを使用して、お客様向けの簡単で便利なソリューションを構築する方法を学びます。
  • NFCトレーニングおよびサポートカタログ:このカタログには、NFC製品とその使用方法に関する知識を深めるオンライントレーニングセッションがあります。

お客様向けプレゼンテーション

 

Demos

NFC Cube2.jpg schneider electric.jpg

NFC Cubeは、初めてのNFCデモに最適で、すべてのユースケースの原則を示しています。説明ビデオと詳細については、 こちらをご覧ください。NFCキューブが必要な場合は、NXP DBMまたはDTRMにお問い合わせください。

Schneider Zelioタイマーリレーは、NFCがパラメータ化と診断にどのように価値を付加するかを示す優れたデモであり、基本的にDIPスイッチ、ロータリースイッチ、コネクタなどの機械要素を置き換えることができます。お近くのRSショップまたはその他の電子機器販売代理店でRENF22RMMWを検索してください。以下は、その一部です。

このNTAG 5デモキットNew は、主に営業およびFAEを対象としており、NTAG 5製品の迅速かつ簡単な機能を顧客に示します。このキットは、スイッチ、リンク、およびブースト製品用に各1つずつ、1つのパックに3つのボードを組み合わせたものです。

 

デモボードは、NFCキューブ、またはそれぞれのアプリストアから無料でダウンロードできるAndroidTMおよびiOSアプリを使用して、製品の機能を表示することができます。

デモキットの注文へのリンク:OM2NTA5KIT

Creative Muvo Miniスピーカーは、NFCを介したBluetooth®デバイスの簡単なペアリングプロセスを示しています。Amazonなどのソースから入手できます。

 

関連資料

記載されているすべての資料は、印刷された形式でも入手できます。NXP DBMまたはDTRMにお問い合わせください。


「Unlock NFC Everywhere」のパンフレットが更新されました
NFCリーダーおよび接続タグ用のZカード(ラインカード)
NFCタグ&ラベルIC用Zカード(ラインカード)

Leaflet NTAG I²C plus

リーフレットNTAG5スイッチNew

リーフレット NTAG 5 リンクNew

リーフレットNTAG 5 BoostNew

リーフレットCLRC663 プラス

リーフレットPN7462 Family
リーフレットPN7150
リーフレットPN5180
リーフレットNTAG 21x
リーフレット MIFARE DESFire
リーフレット ICODE SLIX 2
Leaflet NTAG 424 DNA

リーフレット MIFARE DESFire Light


開発キット

この表には、顧客に関連するすべての開発キットがリストされているため、迅速な評価とデザインインのサポートが可能になります。


NTAG I²C plus

  • NTAG I²C plus Explorer Kit
  • NTAG I²C plus Explorerキット(NFCリーダー付き)
  • NTAG I²C plus Flex Antenna Kit
  • Arduino用NTAG I2C plus Kitピン配列

NTAG 5 開発キット New

  • NTAG 5 リンクおよびスイッチ開発ボード
  • NTAG 5 Boost開発ボード
  • NTAG 5 Demo Kit

PN5180

  • PN5180評価キット
  • PN5180 NFCアンテナ開発キット

PN7462

  • PN7462評価キット
  • PN7462 NFCアンテナ開発キット

PN7150

  • PN7150 Arduino Kit
  • PN7150 BBBキット
  • PN7150 RasPi Kit

CLRC663 plus

  • CLRC663 plus NFCフロントエンド開発キット
  • CLEV6630ARD: NFCフロントエンド CLRC663 plus Arduinoインターフェースボード New
  • CLRC663 plus NFCアンテナ開発キット


LPCリンク2 OM13054

ウェビナープレイリスト

 

デザインインリソース

NFCソフトウェアのサポート: 多くのMCU用のNFCドライバ/プロジェクトのダウンロード

オンラインNFCアンテナ設計ツール


関連リソース

NFCウェビナー: https://www.nxp.com/support/training-events:TRAINING-EVENTS#/

NFCウェブサイト: www.nxp.com/nfc

NFCコミュニティ: https://community.nxp.com/community/nfc

お客様向けのデモラボページ: https://nxp.surl.ms/nfcdemos


資料が不足している場合、このページを改善する方法に関する提案がある場合、または一般的な質問がある場合は、[email protected] に連絡してください。

        











NFCコントローラーソリューションNFCフロントエンド・ソリューション
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 12:56 AM
更新者: