S32DS for Visionには、Vision SDKを使用してS32DS for Visionを使用してビジョンアプリケーションを開発する方法を学ぶことができる多くのサンプルプロジェクトが含まれています。サンプルプロジェクトには、生成されたコードと手書きのコードが含まれており、Vision SDKを使用してS32DS for Visionを使用したワークフローを示しています。このドキュメントでは、提供されている APEX2 サンプルの 1 つから EVB での実行まで、プロジェクトを作成する手順について詳しく説明します。
1) S32DS for Visionを発売
2) 「New S32DS Project from example」を選択します。
3) プロジェクトapex2_fast9選択
4)[完了]をクリックします
5) C/C++ パースペクティブに変更し、「Switch to C/C++ Development」をクリックします。
6) Project Explorer パネルで apex2_fast9: A53 を選択します。ビルド構成 'TEST_A53' を使用してプロジェクトをビルドします。
7) 「HOWTO: S32DS for Vision で A53 Linux プロジェクトを作成する」の手順 9 から説明している方法を使用して、デバッグ セッションを開始します。
8)[再開]をクリックします