1106503_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1106503_ja-JP

1106503_ja-JP

i.MX Yocto Project: 既存のパッケージをイメージに追加するにはどうすればいいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

次の 2 つの方法があります。


1. ビットベイク。パッケージを IMAGE_INSTALL 変数に追加します。だがしかし

  • すべてのイメージに パッケージ が必要な場合は、 conf/local.conf ファイルに行を追加してください

IMAGE_INSTALL_append = " パッケージ"

パッケージ名の前にスペースを入れてください。他のパッケージを追加できますが、間にスペースを置くだけです。

  • パッケージを特定のイメージにしたい場合、例えばfsl-image-gui,meta-fsl-demos/recipes-fsl/images/fsl-image-gui.bb に追加してください。

IMAGE_INSTALL += " \

    ${SOC_IMAGE_INSTALL} \

    cpufrequtils \

    nano \

パッケージグループ-FSL-gstreamer \

パッケージ グループ FSL ツール テスト アプリ \

パッケージグループ-fsl-tools-benchmark \

パッケージグループqt-in-use-demos \

qt4-plugin-phonon-backend-gstreamer \

    qt4-demos \

qt4-examples \

    fsl-gui-extrafiles \

    パッケージ\

"


2. コンロ。そのグラフィカルな性質により、ベースイメージにパッケージを追加することは、 bitbake の方法よりも簡単です。ビルドフォルダで hob アプリを実行し、マシンとイメージを選択してから、後で編集します( [イメージの編集 ]ボタンをクリックします)

パッケージが利用できない場合は、パッケージを作成する必要があります。出発点として、この を見てください。主流の リポジトリに存在するのに十分であると思われる場合は、 パッチをmeta-freescale メーリングリストに送信してください。

Yocto ProjectRe: i.MX Yocto Project: 既存のパッケージをイメージに追加するにはどうすればいいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello Daiane,

たとえば、すべてのgstプラグインをインストールする場合は、これを追加する必要があります。

....

gst-plugins-good-meta \

.....

詳細については、以下を参照してください。

~/tmp/work/armv7a-vfn-neon-poky-linux-gnueabi/gst-plugins-good/0.10.31-r8/gst-plugins-good.spec.

Re: i.MX Yocto Project: 既存のパッケージをイメージに追加するにはどうすればいいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ベイトマン・カイは書きました:

レオさん、ありがとうございました。

はい、 Daiane Angolini のこのドキュメントは、画像に醜い/悪いプラグインを追加する方法を教えてくれます。ただし、すべてのプラグインをインストールする場合は、すべてのプラグインをリストして指定する必要があります???

はい:smileycry:

*すべて*のgstreamerプラグインをインストールする方法がわかりません。もしわかったら、ぜひ世界に知らせてください。誰もがそれを望んでいますSmiley Sad

Re: i.MX Yocto Project: 既存のパッケージをイメージに追加するにはどうすればいいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

レオさん、ありがとうございました。

はい、 DaianeAngolini のこのドキュメントは、画像に醜い/悪いプラグインを追加する方法を教えてくれます。ただし、すべてのプラグインをインストールする場合は、すべてのプラグインをリストして指定する必要があります???

Re: i.MX Yocto Project: 既存のパッケージをイメージに追加するにはどうすればいいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

特定の要素を指定する必要があります。たとえば、 このドキュメントでは 、いくつかの醜い要素や悪い要素が最終的な画像に追加されています

Leo

Re: i.MX Yocto Project: 既存のパッケージをイメージに追加するにはどうすればいいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

cdビルド/ tmp / deploy / rpm

ls

all  armv7a_vfp_neon  imx6qsabresd

私は見つけることができます:armv7a_vfp_neonのフォルダにいくつかの「gst-plugins-bad」ライブラリリストがあります。しかし、imx6qsabresdのフォルダにはありません

Re: i.MX Yocto Project: 既存のパッケージをイメージに追加するにはどうすればいいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

親愛なるレオへ:

この投稿であなたのギルドをフォローしてください。pkg "gst-plugins-bad" を rootfs に追加しようと試みましたが、何度も失敗します。

私の追加ステップ:

     まず、"fsl-image-test"を何も変更せずにビルドしました。

     2 つ目は、bitbake -s |grep gst-plugins-bad ====> "gst-plugins-bad" 文字列を表示します。

     3番目、だから、私はvim build / conf / local.conf以下のように何かを追加します。

IMAGE_INSTALL_append = "gst-plugins-bad"

CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += "gst-plugins-bad"


またはmeta-fsl-demos/recipes-fsl/images/fsl-image-test.bb の vim

IMAGE_INSTALL += " \

パッケージグループ-FSL-gstreamer \

パッケージ グループ FSL ツール テスト アプリ \

パッケージグループ-fsl-tools-benchmark \

    gst-plugins-bad \

"


最後に、コマンド "bitbake fsl-image-test" で再構築します。

エラーログはありませんが、build/tmp/work/imx6qsabresd-poky-linux-gnueabi/fsl-image-test/1.0-r0 にある rootfs フォルダに変更はありません

つまり、rootfs/usr/lib/gstreamer.0.10/ には、作成すべき "gst-plugins-bad" ライブラリは見つかりませんでした。

あなたはplsがいくつかのアドバイスを与えるか、私を修正しますか?

よろしくお願いいたします。

BM

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:55 AM
Updated by: