1106371_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1106371_ja-JP

1106371_ja-JP

フリースケール・カップ・チャレンジではどのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

「1つのプロセッサ-補助プロセッサまたはその他のプログラム可能なデバイスは許可されません」というルールに準拠するため。参加者は、コンペティションに使用されたカメラを確認する必要があります。

カメラには、ローカリゼーション、偏光、オートコントラスト、オートフォーカスのために画像を処理する処理ユニットがあってはなりません。唯一の認証は、圧縮エンジン (画像処理はなく、圧縮のみ) です。

アナログ-デジタル外部コンバータを使用できます。 AD7276 / AD7277 / AD7278など。

その他のカメラについては、フリースケール・カップのリージョナル・コーディネーターにお問い合わせください。彼らはカメラが使用可能かどうかを確認でき、さらなる問い合わせのためにこのリストに追加されます。

許可されたカメラ:

いくつかの制限付きカメラとその理由の例:

  • OV-2540
    • このカメラはプログラム可能で、画像出力を処理します。禁じられた。
  • CM-26N/P

このカメラには、•オートゲイン、•オートコントラスト、•オートフォーカスがあります。

Camara 1.JPG.jpg

Camara 2.JPG.jpg

Camara 3.JPG.jpg

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはハーバート、この時点では、市場に出回っているすべてのカメラをレビューすることはできません。これは、この演習の意図ではありません。私たちは、平凡なフィールドレベルの競争を実現するために、限られた数のカメラでチームを関与させ続けます。現在のカメラをデザインに残していただきありがとうございます。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

皆様、

このカメラがOKかどうか、sombodyチェックすることができます。?

このメッセージには、カメラとセンサーのリンクが含まれています(以下を参照)。

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156967-da-01-en-FARB_KAMERA_MODUL_RS_O...

http://www.ovt.com/uploads/parts/OV7949_PB_%281.31%29.pdf

ところで、新しいカメラのレビューの結果はいつ得られるのでしょうか。

新しいカップの時期が近づいており、別のカメラを適応させるのに少し時間が必要です。

ありがとう、ハーバート

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはアンドリュー、私たちは例外的にカメラの入力をレビューします。記載されているものは受け入れられます。とりあえずそれらを使っていただきありがとうございます。新しいカメラは年内に見直す予定です。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi ,

OV-5116Nにはオートゲインコントロールがあるのを見ましたが、コンペティションでは許可されていると記載されています。私はそれが受け入れられているかどうかあなたに尋ねるのが好きです。

また、OV7675が受け入れられるかどうかお尋ねしたいと思います。これは対応するデータシートです:http://www.ovt.com/download_document.php?type=sensor&sensorid=75

ありがとうございます

Andrew

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

皆さん、こんにちは

特定の種類のカメラの使用を明確にしたいと思います。最初の投稿に基づいて、OV-5116Nは許容リストに含まれています。約2ヶ月前にOV-5116Nが使えることを確認してから、それをベースに開発を始めました。他のタイプのカメラを調達するのに必要な時間を考えると、私たちは本当に非常にタイトなスケジュールをこなしています。さらに、このカメラをベースにした車の設計には、かなりの時間と予算を費やしました。実際のところ、このカメラは純粋なアナログRCAビデオ信号(5V、GND、ビデオの3本のワイヤのみ)を生成しており、すべての処理とキャプチャは依然として完全にマイクロコントローラによって行う必要があります。

OV-5116Nは使用できますか?この点が一日も早く明らかになることを願っています。

ご返信よろしくお願いします。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このチャレンジでは、自動露出とオートフォーカスを備えたカメラは禁止されています。必要に応じて、輝度センサを追加し、Kinetisマイクロコントローラを介して信号を使用して輝度を処理できます。

<>

<>

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

はっきりさせておきたいのは、上記のリストにないカメラはチャレンジに受け入れられないということだ。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

OV5116Nの指定されたリンクが壊れていますか?私は次のようにOV5116Nの別のデータシートを見つけました

http://www.premier-electric.com/files/Ovt/ds_5116N.pdf

オンチップ自動露出のカメラは許可されていますか?

何かアドバイスはありますか?

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ちなみに、これはSEN-1175 http://www.alliedsens.com/images/contents/documents/pixelplus_brief_datasheet_pc1089k.pdf のイメージセンサーで、禁止されているものとあまり変わらないので、カメラの許容量は、私たちのボードへのカメラ出力とカメラへのイメージングセンサー出力を基準にすべきか迷っています。

ありがとうございます。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

カメラプロセッサはVimicro VC0702 http://pdf.dzsc.com/88888/2006102415133376.pdf で、それ自体で設定可能ですが、カメラにはオーディオとビデオのアナログ出力しかないことがわかりました。まだ有効かどうか?

よろしくお願いいたします。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはウェイ・シェン・タン、

このカメラは使用できません。このカメラはプログラム可能であり、データシートに記載されているように、「このデバイスは、さまざまな完全に処理およびエンコードされた形式で画像出力を提供するようにプログラムできます」。使用できるプロセッサは、メインのFreescale 32ビットマイクロコントローラのみです。

よろしくお願いします。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

OV2640カメラは使用できますか?

ありがとうございます。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello Andres,

オートマチックゲインは大丈夫です。ただし、イメージセンサーのデータシートに基づいてカメラが許可されていることを確認する必要があります(ローカリゼーション、偏光、オートコントラスト、オートフォーカスはありません)。残念ながら、データシートも見つけることができず、使用を承認する必要があります。他のオプションが使えるかどうか確認し、部品番号をお知らせください。これにより、使用方法を確認でき、競技中の技術検査に問題はありません。

よろしくお願いします。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello @Gilbert Joe,

今確認したところ、OV-5116カメラは競技中の使用が許可されています。

よろしくお願いします。

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはダマリスオチョア

OV-5116は使用できますか?NTSCカメラです。

ありがとうございます!

Re: フリースケール・カップ・チャレンジでは、どのカメラを使用できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

SEN-11745には自動ゲイン制御があり、その許可されているようです。私は安い208C RCAカメラを持っていますが、そのイメージセンサーのデータシートが見つかりませんでした...私はそれが手動で焦点を合わせていると確信していますが、そのDCレベルは光によって異なります。許可されているかどうかはどうすればわかりますか?ダマリス.オチョア

ありがとうございます

Andrés

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:55 AM
Updated by: