1105477_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1105477_ja-JP

1105477_ja-JP

Patch to support BlueTooth on iMX6SL EVK board, Android JB4.3 GA1.1.0 BSP<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

For default Android JB4.3 GA1.1.0 BSP, iMX6SL EVK board doesn't support BlueTooth, attached is the patch for the BSP to support AR3002 bluetooth.

 

The hardware information can be found at: https://community.freescale.com/docs/DOC-95016

 

iMX6SL_EVK_BlueTooth_Patch_for_JB4.3_1.1.0.tar.gz: these are the patch files.

iMX6SL_EVK_BlueTooth_Support_for_JB4.3_1.1.0.tar.gz: these are the patched source code files.

Please select one of above to use.

日時:iMX6SL EVKボード、Android JB4.3 GA1.1.0でBluetoothをサポートするパッチBSPの<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

USB Bluetooth については、次のディスカッションを参照できます。

Re:BluedroidスタックのUSBサポート[imx6-Sololite用のAndroid 4.4.3]

日時:iMX6SL EVKボード、Android JB4.3 GA1.1.0でBluetoothをサポートするパッチBSPの<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、皆さん。

私のプラットフォームはIMX6SL、Android kitkat 4.4.3、Bluedroid、Bluetooth USBドライバーです。

GUIからkoを挿入していると、このエラーが発生します。

どうすればいいのか提案していただけますか???

ドライバーモジュール「/system/bin/bluetooth.ko」をアンロードできません:操作は許可されていません

ブルートゥース.cinsmod は呼び出されます**********

モジュールの読み込みに失敗しました: 不明なエラー -1 (-1)

                                                 

純粋に権限の問題だと思いますが、

ここでいくつか質問があります。

1. カーネルオブジェクトファイル(ko)を/system/bin/release/の上に置いているパスは正しいですか? または 、/data/misc/bluetooth/パスです???

2. それが /data/misc/bluetooth/ の場合、そのパスの権限はどこに言及すべきか。

私に答えてください、

よろしくお願いいたします。

Mutyala rao.

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:53 AM
Updated by: