1103789_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1103789_zh-CN

1103789_zh-CN

RD56F8300OUPS:采用 56F83xx 设备的在线 UPS 参考设计<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

56F8300 (56800E内核)系列数字信号控制器非常适合UPS设计,在一个芯片上结合了DSP的计算功能与MCU的控制器特性。

  • 这些控制器提供许多专用外设,包括脉宽调制(PWM)单元、模数转换器(ADC)、定时器、通信外设(SCI、SPI、CAN)、板载闪存和RAM。
  • 在线UPS (OUPS)用于在电源开关引起的停电或电源故障时向工作负载持续供电。
  • 适用于计算机、办公设备、通信系统和医疗支持

特性

  • 单器件解决方案:
    • 结合了MCU功能和DSP处理能力
    • 实现远程监控的TCP/IP网络通信
  • 双向交流/直流转换
  • 带直接PFC的高输入功率因数,降低了电网中的电力污染
  • 电池管理可延长电池使用寿命、降低维护成本
  • 可以实时监测电源和负载调节
  • 实现远程监控的TCP/IP网络通信
  • 在过载或维修期间采用旁路运行
  • 使用开箱即用的软件组件,缩短产品上市时间


结构框图

RD56F8300OUPSBLK.jpg

电路板

RD56F8300OUPSIMG.jpg

设计资源

传统设计
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:02 AM
Updated by: