1103548_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1103548_zh-CN

1103548_zh-CN

LS2088ARDB - 如何更新 NOR 闪存中的 MC 固件、DPC 和 DPL 映像<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

按照以下步骤更新 NOR 闪存中的 DPAA2 MC 固件、DPC 和 DPL 图像。

qixis_reset从 NOR 组 0 启动电路板, qixis_reset altbank从 NOR 组 4 启动电路板。

获取MC固件

克隆 qoriq-mc-binary 代码库。

  1. git clone https://github.com/NXP/qoriq-mc-binary.git
  2. $ cd qoriq-mc-binary/ls2088a/
  3. $ git checkout -b 例如, $ git checkout -b LSDK-19.09 LSDK-19.09

预构建的 MC 固件映像mc_10.18.0_ls2088a.itb位于 / qoriq-mc-binary/ls2088a/

请注意,MC 固件映像的名称可能因所使用的发布版本而异。

获取 DPC 和 DPL 图像

克隆 mc-utils 代码库并编译 DPC 和 DPL 镜像。

  1. $ git clone https://source.codeaurora.org/external/qoriq/qoriq-components/mc-utils
  2. $ cd mc-utils
  3. $ git checkout -b 例如, $ git checkout -b LSDK-19.09 LSDK-19.09
  4. 如果需要,请更改 DPC 和 DPL 文件。
  5. $ make -C config/

编译后的dpc.0x2A_0x41.dtbdpl-eth.0x2A_0x41.dtb图像可在/mc-utils/config/ls2088a/RDB/处获得。

请注意,DPC 和 DPL 图像的名称可能因所使用的发布版本而异。

将 MC 固件、DPC 和 DPL 映像刷入 NOR 闪存

  1. 引导 LS2088ARDB从 NOR 闪存启动。确保开关设置为从 NOR 组 0 启动。 NOR bank 0 ,开关设置如下:
          
    • SW5[1:8] = 1111 1111
    •     
    • SW3[1:8] = 0001 0010
    •     
    • SW4[1:8] = 1111 1111
    •     
    • SW6[1:8] = 1111 1111
    •     
    • SW7[1:8] = 0100 0010
    •     
    • SW9[1:8] = 0100 0000
    •     
    • SW8[1:8] = 0111 1111
    •    
  2. 除了上述开关设置外,请确保以下跳线设置正确(适用于 RDB Rev E 及更高版本)
    • J14 = 1-2,用于NOR启动
  3. NOR bank 0 启动: => qixis_reset

     

    对于 LS2088ARDB,在启动日志中,您将看到:

    主板:LS2088AE Rev1.1-RDB,主板架构:V1,主板版本:F,从 vBank 启动:0

可以从 TFTP 服务器或大容量存储设备(SD、USB 或 SATA)将图像加载到LS2088ARDB

选项 1:从 TFTP 服务器加载图像

设置以太网连接

主板启动后,U-Boot 会打印出已启用的以太网接口列表。

DPMAC1@xgmii, DPMAC2@xgmii, DPMAC3@xgmii, DPMAC4@xgmii, DPMAC5@xgmii, DPMAC6@xgmii, DPMAC7@xgmii, DPMAC8@xgmii

      
  1. 将服务器 IP 地址设置为您已配置 TFTP 服务器的主机的 IP 地址。

    => setenv serverip

  2.   
  3.  ethact  ethprime 设置为连接到 TFTP 服务器的以太网接口。

     LS2088ARDB以太网端口映射 用于将机箱前面板上显示的以太网端口名称与 U-Boot 和 Linux 中的端口名称进行映射。

                                                                         

    => setenv ethprime

    例如:

    => setenv ethprime DPMAC1@xgmii

    => setenv ethact

    例如:

    => setenv ethact DPMAC1@xgmii

  4.   
  5. 设置板子的IP地址。您可以设置静态 IP 地址,或者,如果主板可以连接到 DHCP 服务器,则可以使用 DHCP 命令。

    静态 IP 地址分配:
    => setenv ipaddr
    => setenv netmask

    动态 IP 地址分配:
    => dhcp

  6.   
  7. 保存设置。 =>保存环境
  8.   
  9. 检查电路板与 TFTP 服务器之间的连接。

=> ping $serverip

使用DPMAC1@xgmii设备

主机 192.168.1.1 是活跃的。

从 TFTP 服务器加载图像

  1. 将 MC 固件闪存到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0)
    1. => tftp 0x80000000 mc_10.18.0_ls2088a.itb
    2. => print filesize
    3. =>擦除0x584A00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584A00000 $filesize

      地址0x 584A0000是备用 NOR 存储体中 MC 固件的位置。请参阅Flash 布局,了解使用 TF-A 的新启动流程,了解完整Flash 布局。

  2. 将 DPL 映像闪存到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0)
    1. => tftp 0x80000000 dpl-eth.0x2A_0x41.dtb
    2. => 打印文件大小
    3. =>擦除 0x584D00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584D00000 $filesize

      地址 0x584D00000 是备用 NOR 存储体中 DPL 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。

  3. 将 DPC 映像闪存到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0)
    1. => tftp 0x80000000 dpc.0x2A_0x41.dtb
    2. => print filesize 
    3. =>擦除 0x584E00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584E00000 $filesize

      地址 0x584E00000 是备用 NOR 存储体中 DPC 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。

  4. NOR bank 4启动: => qixis_reset altbank

确保已安装 LSDK Ubuntu 发行版的 SD 卡、USB 闪存驱动器或 SCSI 硬盘已插入开发板,以便将开发板启动到 Ubuntu。如果 U-Boot 在大容量存储设备上未找到 LSDK,它将从 lsdk_linux_arm64_tiny.itb 存储在NOR闪存中。

选项 2:从大容量存储设备(SD 卡、USB 或 SATA)的分区加载镜像

  1. 选择要使用的大容量存储设备。
    => mmc rescan
    => mmc info

    或者

    => usb start
    => usb info

    或者

    => scsi scan

    => scsi info

  2. 可选 – 列出存储设备上的文件

    => ls mmc

    例如:

    => ls mmc 0:2

    或者

    => ls usb

    例如:

    => ls usb 0:1

    或者

    => ls scsi

    例如:

    => ls scsi 0:2

    如果 ls 命令运行失败,请在 U-Boot 提示符下输入 ls,检查 NOR bank 0 中的 U-Boot 是否支持该命令:

    => ls ls - 列出目录中的文件(默认)

    用法: ls [ [目录]] - 列出设备类型 [interface] 和实例 [dev] 上分区 [part] 的目录 [directory] 中的文件。

    如果 U-Boot 不支持此命令,则更新 NOR bank 0 中的复合固件映像。

    有关更新 NOR 库中的复合固件映像的步骤,请参阅 Layerscape 软件开发套件用户指南 

    如果使用 LSDK flex-installer 命令格式化/创建 SD 卡,请使用以下命令:

    => 加载 [ [ [ [字节数 [位置]]]]] 例如:

    => 加载 mmc 0:2 $load_addr mc_10.18.0_ls2088a.itb 如果 SD 卡是在 Windows PC 上格式化/创建的,请使用以下命令:

    => fatload [ [ [ [字节数 [位置]]]]] 例如:

    => 脂肪负载 mmc 0:2 $load_addr mc_10.18.0_ls2088a.itb 如果 SD 卡是在 Linux PC 上格式化/创建的,请使用以下命令:

    => ext2load [ [ [ [字节数 [位置]]]]] 例如:

    =>ext2load mmc 0:2 $load_addr mc_10.18.0_ls2088a.itb 还要注意,LSDK flex-installer 命令将图像放在 IInd 分区上,因此在加载命令中使用 0:2。如果 SD 卡在 Windows PC 或 Linux PC 上仅格式化为单个分区,则在 fatload/ext2load 命令中应使用 0 而不是 0:2。

  3. 刷新MC固件:
    1. 从存储设备加载 MC 固件镜像

      => load mmc 0:2 80000000 

      例如:

      => 加载 mmc 0:2 80000000 mc_10.18.0_ls2088a.itb

      => 打印文件大小

      或者

      => load usb 0:2 80000000

      => 打印文件大小

      或者

      => load scsi 0:2 80000000

      => 打印文件大小

    2. 将 MC 固件映像编程到 NOR bank 4 启动后 来自 NOR 组 0) : =>擦除0x584A00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584A00000 $filesize

      地址 0x584A00000 是备用 NOR 组中 MC 固件的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。

  4. Flash DPL镜像:

    1. 从存储设备加载 DPL 镜像

      => 加载 mmc 0:2 80000000 

      例如:

      => load mmc 0:2 80000000 dpl-eth.0x2A_0x41.dtb

      => 打印文件大小

      或者

      => load usb 0:2 80000000

      => 打印文件大小

      或者

      => load scsi 0:2 80000000

      => 打印文件大小

    2. 将 DPL 映像编程到 NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0) =>擦除 0x584D00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584D00000 $filesize

      地址 0x584D00000 是备用 NOR 闪存中 DPL 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。

  5. 烧录 DPC 镜像:

    1. 从存储设备加载 DPC 镜像

      => 加载 mmc 0:2 80000000 

      例如:

      => load mmc 0:2 80000000 dpc.0x2A_0x41.dtb

      => 打印文件大小

      或者

      => load usb 0:2 80000000

      => 打印文件大小

      或者

      => load scsi 0:2 80000000

      => 打印文件大小

    2. 将 DPC 映像编程到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 组 0) : =>擦除 0x584E00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584E00000 $filesize

      地址 0x584E00000 是备用 NOR 闪存中 DPC 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。

  6. 从 NOR bank 4 启动: => qixis_reset altbank

    确保安装了 LSDK Ubuntu 发行版的 SD 卡、USB 闪存驱动器或 SCSI 硬盘插入主板,以将主板启动到 Ubuntu。如果 U-Boot 在大容量存储设备上找不到 LSDK,它将从 lsdk_linux_arm64_tiny.itb 存储在NOR闪存中。

QorIQ LS1设备
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:50 AM
Updated by: