1011098_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1011098_ja-JP

1011098_ja-JP

CodeWarrior ® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 は Windows 10 でサポートされていますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私は Windows 7 で CW v2.10 を使用していました。しかし、Windows 10 にセットアップ ファイルをインストールしようとすると、機能しません。エラー スクリーンショットは次のようになります。

pastedImage_1.png

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows

私はコーディングのために MacBook Air M1 (OS: Sonoma 14.7.5 (23H527)) と Wine v10.6 を使用して CodeWarrior 2.10 を実行しています。非常に高速に動作します。もちろん、PEMicro Apple Silicon ドライバ/サポートがないため、デバッグは不可能です。しかし、このステップでは必要ありません。

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows

1) MPC55xx/56xx v2.10 の CodeWarrior を使い続ける

 

Windows 10でcw 2.10が使えません。デバッグウィンドウに、検出されないUSBケーブルの切断/コネクテッドが表示され続けます。 https://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?ID=29 ウェブページの方法では問題を解決できません。 ファームウェアアップデートでは、ファームウェアが正常に認識され、アップグレードされ、最新バージョンのドライバがインストールされています。ドライバはデバイスマネージャでも確認できます。 デバッグができません。

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

CW インストールには Qorivva サンプルがあります:

C:\Freescale\CW MCU v11.0\MCU\CodeWarrior_Examples\Qorivva_Examples

さらにサポートが必要な場合は、Stan の提案に従ってチケットを送信してください。

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、スタン。

ご返信ありがとうございます。

オプション 1 に記載されている手順に従いました。しかし、それは私にとってはうまくいきません。

オプション 2 も試しました。ただし、コード ウォリアー IDEs で多くのエラーが発生します。(コンパイラエラー)

CW v2.1 の古いプロジェクトから CW v11.1 の新しいプロジェクトに移行する手順を説明したドキュメントはありますか?

CW v11.1 を使用した MPC5668G のサンプル プロジェクトはありますか?

よろしくお願いいたします。

スクルス

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、Sukruthさん。

残念ながら、プロジェクトインポーターはCodeWarrior for MCUs 10.xのMPC5xxxプロジェクトをサポートしていません(DSC専用です)。

とにかく、基本的には 2 つの選択肢があります。

1) MPC55xx/56xx v2.10 の CodeWarrior を使い続ける

Windows 10は公式にはサポートされていませんが、Windows 10 64ビットでも使用できることを確認しました。

(IDEs + ビルドツール + デバッガー)

以下を試してみることをお勧めします:

* インストーラを管理者として実行します。

* 「Program Files」フォルダ外のインストールパスを入力します(例:"MPC55xxおよびMPC56xx 2.10の場合はC:\NXP\CW")

* 上記の提案が機能しない場合は、互換モードを Windows 7 に設定してインストーラーを実行します。

* 正しくインストールした場合は、最新の Pemicro ドライバ ( PEmicro | フラッシュプログラミングおよび開発用の組み込みツールの専門家) をダウンロードしてください。

2) プロジェクトを CodeWarrior for MCUs v11.0 に移行します

新しいプロジェクトを作成し、ソース ファイルを追加して、プロジェクトを手動で設定する必要があります。

ビルド ツール設定の移行については、添付のドキュメント AN4094 を参照してください - CW v2.10 と CodeWarrior for MCUs (Eclipse)

オプション 2 の利点は、多くの問題が解決された最新のコンパイラ バージョンを入手できることです。

プロジェクトの移行中に問題が発生した場合は、私たちがお手伝いします(そのような場合は、プライベートサポートチャネルのサポートチケットを送信してください: NXPサポートに新しい質問を送信する方法

お役に立てれば幸いです。

Stan

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

インストールして、古いプロジェクト ファイルをインポートしようとしています。以下のエラーが発生します。

CW2.1で作成されたプロジェクトをこのバージョンに移植することは可能ですか?

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

はい、CodeWarrior11で新しいプロジェクトを作成すると、ここにMPC5668Gが表示されます。

pastedImage_1.png

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ジュンさん。

Qorivva ® 56xx と POWERPC 5668G は両方とも同じですか?

このツールでは、POWERPC からターゲットを選択するオプションが見つからなかったためです。

よろしくお願いいたします。

スクルス

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

スクルス

Windows10でMPC56xxをサポートできるEclipseバージョンを使用してください。

マイクロコントローラ向け CodeWarrior ® - Eclipse IDE 11.1 | NXP

すてきな一日を、
ジャン・ジュン

 

---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

 

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ジュンさん。

残念ながら、私たちの組織では Windows 7 を使用するオプションがありません。

Windows 10 で CW2.1 を使用するための代替案を提案していただけますか?

よろしくお願いいたします。

スクルス

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

スクルス

MPC5668gを確認しました。残念ながら、このチップにはCW2.1しかなく、それより新しいバージョンはありません。

弊社が推奨する Windows プラットフォームでは CW2.1 を使用してください。

ご不便をおかけして申し訳ありません。

すてきな一日を、
ジャン・ジュン

 

---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

 

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ジュンさん。

ご返信よろしくお願いします。

MPC5668g (POWERPC コントローラ) を使用しています。

このターゲットに適した CW バージョンを提案してください。

よろしくお願いいたします。

スクルス

Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 は、以下の Windows プラットフォームをサポートできます。

マイクロソフト® Windows ® XP
Windows Vista ™ビット版または 64 ビット版
Windows 7、32ビット版または64ビット版

CW2.1 は Windows 10 の発売前にリリースされたため、Windows 10 は CW2.1 のサポート リストに含まれていません。

チップの部品番号は何ですか?ターゲットをサポートできる関連する CW Eclipse バージョンがあるかどうかを確認するお手伝いをいたします。

すてきな一日を、
ジャン・ジュン

 

---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

 

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:18 AM
更新人: