SPIGEN7 cannot drive PT2001 pins

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

SPIGEN7 cannot drive PT2001 pins

2,098 次查看
HK_gump
Contributor III

如何使用SPIGEN驱动引脚,例如start1?我已经按照用户指南成功配置了软件,并正确连接了硬件,但是当我尝试使用SPIGEN控制KTFDRDMPT2001EVMUG上的引脚时,没有测量到引脚的电平变化,这是为什么?使用SPIGEN驱动引脚的正确方法是什么?

标签 (1)
0 项奖励
回复
5 回复数

2,018 次查看
Harry_Zhang
NXP Employee
NXP Employee

Hi @HK_gump 

1. 确认硬件连接
• 引脚连接: 确保 start1 引脚已正确连接到你要控制的设备上。验证连接是否牢固,且没有短路或连接错误。
2. 检查SPIGEN配置
• SPIGEN配置: 在SPIGEN软件中,确保已正确选择了KTFDRDMPT2001EVMUG硬件平台,并且正确配置了所需的引脚。
• 引脚模式: 确认 start1 引脚被设置为输出模式。如果引脚模式错误(例如,设置为输入模式),则可能无法正确驱动引脚。
3. 编写控制代码
确保你在SPIGEN中使用了正确的命令或脚本来控制 start1 引脚。例如,你可能需要以下类型的代码来设置引脚状态:
// 设置 start1 引脚为高电平
SetPin(start1, HIGH);
// 设置 start1 引脚为低电平
SetPin(start1, LOW);
4. 测试和验证
• 实际电平测试: 使用示波器或万用表测试 start1 引脚上的电压。检查引脚是否响应软件控制,并在高电平和低电平之间切换。
• 调试输出: 在SPIGEN软件中,查看是否有任何错误信息或警告,并确认软件已成功执行对引脚的操作。

BR

Hang

0 项奖励
回复

2,006 次查看
HK_gump
Contributor III
感谢您的耐心解答@张航
当我仍然有些疑惑,我如何确认我的硬件平台?我只知道我用的是PT2000的SPI配置文件,PC与板子连接后亮的是蓝灯,我也没有从手册上找到关于配置引脚的方法,以及引脚模式也没找到,关于引脚控制,我使用的是SPIGEN软件中的Batch Commands来控制的但是并没有成功。同时我也没有找到该软件应该如何编写程序,我没有找到编写程序的界面
0 项奖励
回复

1,845 次查看
Harry_Zhang
NXP Employee
NXP Employee

@HK_gump 

1. 如果你使用的是 KTFDRDMPT2001EVMUG,可以查看下方链接。

Search | NXP Semiconductors

2. 了解SPIGEN软件中的引脚控制
• SPIGEN中的Batch Commands:SPIGEN软件的批处理命令(Batch Commands)通常用于执行一系列预定义的操作。你可以使用这些命令控制SPI引脚、GPIO引脚等。如果你尝试控制 start1 引脚,但未成功,可能是命令设置不正确或者引脚本身配置存在问题。
• 如何编写SPIGEN命令:
如果你想使用 SPIGEN 软件控制引脚,可以参考以下步骤(以控制一个GPIO引脚为例):
1. 初始化SPIGEN:确保你初始化了SPI和GPIO模块。
2. 设置引脚模式:SPIGEN可能需要通过特定的命令来设置引脚的工作模式(如输入或输出模式)。如果没有明确的设置,SPIGEN可能默认将引脚设置为输入。
3. 发送命令控制引脚状态:使用SPIGEN中的命令来设置引脚的电平。

BR

Hang

0 项奖励
回复

2,066 次查看
Harry_Zhang
NXP Employee
NXP Employee

Hi @HK_gump 

请问您是使用哪款芯片?

BR

Hang

0 项奖励
回复

2,054 次查看
HK_gump
Contributor III
MC33PT2001
0 项奖励
回复