MCXA346 PWM 无法输出

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

MCXA346 PWM 无法输出

Jump to solution
990 Views
346500452
Contributor III

你好,

我们正在使用MCXA346VLL,自己做了demo板。现在可以实现串口输出,说明板子是正常工作的。

现在我们想单独使用PWM0的A3 B3作为PWM的输出,但是在配置界面上配置了之后在对应的管脚没有波形输出。对应module3的计数器也是在运行的,修改了各种配置都不可以。

请帮忙看看是什么问题。

谢谢!

Labels (2)
0 Kudos
Reply
1 Solution
821 Views
346500452
Contributor III

你好,

 

我又仔细对比了自动生成的代码和示例代码的差异,发现是有一个fault的使能状态值不一样,改过之后,就可以输出PWM了。

 

谢谢!

View solution in original post

0 Kudos
Reply
3 Replies
874 Views
Celeste_Liu
NXP Employee
NXP Employee

Hello @346500452 ,

感谢联系我们。我注意到我们的SDK里面有frdmmcxa346_pwm的demo供客户参考,你有试过吗?如果用我们的demo,是否可以看到对应的管脚波形?

Select Board | MCUXpresso SDK Builder

BR

Celeste

0 Kudos
Reply
822 Views
346500452
Contributor III

你好,

 

我又仔细对比了自动生成的代码和示例代码的差异,发现是有一个fault的使能状态值不一样,改过之后,就可以输出PWM了。

 

谢谢!

0 Kudos
Reply
816 Views
Celeste_Liu
NXP Employee
NXP Employee

Hello @346500452 

不用客气,很高兴听到问题已经解决。还有任何新问题,欢迎随时新建post。

BR

Celeste

0 Kudos
Reply