MCXA156

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 
2,383件の閲覧回数
nxpyuan
Contributor I

ADC转换的问题 现在我这边ADC 16位 48M 转换一次 131.5采样时间 中断转换 理论计算需要3us左右采样加转换完成 但是实际看波形花费了14us 多的11us是什么原因呢?麻烦解答一下

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 解決策
2,297件の閲覧回数
Harry_Zhang
NXP Employee
NXP Employee

Hi @nxpyuan 

你可以尝试使能

Harry_Zhang_0-1751527572555.png

enableAnalogPreliminary 配置为true,就没有power up dalay了。

BR

Harry

元の投稿で解決策を見る

4 返答(返信)
2,338件の閲覧回数
Harry_Zhang
NXP Employee
NXP Employee

Hi @nxpyuan 

您好,请问您是如何测量的?您是否可以分享一下相关代码?

BR

Harry

0 件の賞賛
返信
2,322件の閲覧回数
nxpyuan
Contributor I

您好 按照下面代码和配置信息来进行测试的 

微信图片_20250627110147.png

微信图片_20250627110224.png

微信图片_20250627110227.png

微信图片_20250627110230.png

0 件の賞賛
返信
2,298件の閲覧回数
Harry_Zhang
NXP Employee
NXP Employee

Hi @nxpyuan 

你可以尝试使能

Harry_Zhang_0-1751527572555.png

enableAnalogPreliminary 配置为true,就没有power up dalay了。

BR

Harry

2,286件の閲覧回数
nxpyuan
Contributor I
现在测试正常了 谢谢
0 件の賞賛
返信