MCUXpresso Secure Provisioning Tool 25.06, Mac OS Intel x86_64 packageの不具合

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

MCUXpresso Secure Provisioning Tool 25.06, Mac OS Intel x86_64 packageの不具合

2,136 Views
034
Contributor I


MCUXpresso Secure Provisioning Tool 25.06, Mac OS Intel x86_64 packageが立ち上がりかけて、終了してしまい、しようできません。

こちらのpcはMontereyバージョン12.7.6

1.6 GHz デュアルコアIntel Core i5

8 GB 1867 MHz DDR3

Intel HD Graphics 6000 1536 MBです、できればターミナルでコマンドで開くようにしていただけるありがたいのですが、よろしくお願いします

Labels (1)
0 Kudos
Reply
11 Replies

2,111 Views
034
Contributor I

まだ、再インストールはおくなっていませんが、いったんpcをオフにすると、また同じ症状になるかもしれませんが、いちど再インストールしてみます

0 Kudos
Reply

2,109 Views
034
Contributor I

再インストールしましたが、やはり立ち上がりません、アイコンはあるのですが、クリックすると、数秒反応し始めて、すぐに消えます。なにかブロックされているような動きです。以前のバージョンもその症状で、そちらでターミナルようのコマンドをつくってもらい、それを使用していましたが、Expert SleepersのDisting NTでこんかいからこちらの新しいものでアップデートに切り替わったのでこれでないと、アップデートできません。ちなみに忠告メッセージはでていません。

 

 

0 Kudos
Reply

2,116 Views
Celeste_Liu
NXP Employee
NXP Employee

Hello @034 ,

Thanks for your post.

Could you please help to check that the installation was successful? Were there any prompts during the process?

Have you tried uninstalling it and then reinstalling to see if that works?

BRs,

Celeste

0 Kudos
Reply

2,084 Views
034
Contributor I

再インストールしましたが、やはり立ち上がりません、アイコンはあるのですが、クリックすると、数秒反応し始めて、すぐに消えます。なにかブロックされているような動きです。以前のバージョンもその症状で、そちらでターミナルようのコマンドをつくってもらい、それを使用していましたが、Expert SleepersのDisting NTでこんかいからこちらの新しいものでアップデートに切り替わったのでこれでないと、アップデートできません。ちなみに忠告メッセージはでていません。

0 Kudos
Reply

2,073 Views
marek-trmac
NXP Employee
NXP Employee

Hi @034 

in the troubleshooting (Troubleshooting — MCUXpresso Secure Provisioning Tool 25.06) we recommend to start the tool with option -v (i.e. `securep.exe -v`). This turns on verbose mode and tool displayes some extra log. This usually helps to understand where the problem could be.

Regards,
Marek


NOTE: If you find the answer useful, kindly click on [ACCEPT AS SOLUTION] button

2,062 Views
034
Contributor I

アドバイスありがとうございます。しかし、全く立ち上がらないので、初めからターミナルからコマンドでこの25.06,をまずは表示させなければなりません。しかしご説明の方法が私には把握できないので、ほかに良い方法はないでしょうか?でもこの方法しかないのでしょうね、、、どうしましょう、、アンインストールですかね、、使えないので、、

0 Kudos
Reply

2,041 Views
Celeste_Liu
NXP Employee
NXP Employee

Hello @034 ,

I also got some information from the internal team, please see below:

First, macOs Monterey is old and not supported. Could you check if any error dialog is shown, so we can have more details?

What you can do to get more information is as Marec said to launch the application from the Terminal, using this command:

/Applications/MCUX_Provi_25.06/MCUXpresso\ Secure\ Provisioning\ 25.06.app/Contents/MacOS/securep -v

a) It might provide some helpful error message
b) macOS treats application differently when started via launcher or via terminal, so there’s a high chance the tool will work when launched from terminal.

 

Unfortunately, without more details we cannot investigate. What can you also do is to rename (to have the backup) the $HOME/.nxp/ directory where the more MCUXPresso tools store the settings/preferences.

Kind Regards,

Celeste

 

0 Kudos
Reply

1,851 Views
034
Contributor I

あれから何度かためしてしるのですが、Tool 25.06はたちあがって、インストールの手前のテストでエラーになってしまい、そこから先に進めない状態です。実はこれとは別にコマンドをつくりそれでターミナルからアップデートしていますが、こちらツールも時には使うことがあるので、以前はつかってましたが、やはりosのバージョンの古さから、、でもアップデートのインストールまでは可能なのでその先のチェックなんらかの障害がでているのだとおもいます、もう少し様子をみますが、ほかに何か提案があればお聞きしたいです。よろしくお願いします

0 Kudos
Reply

2,056 Views
034
Contributor I

option -v これをどのようにつかうのか?それすらわかりません。

0 Kudos
Reply

2,053 Views
marek-trmac
NXP Employee
NXP Employee

Execute commands and run tools in Terminal on Mac - Apple Support

Regards,
Marek


NOTE: If you find the answer useful, kindly click on [ACCEPT AS SOLUTION] button
0 Kudos
Reply

2,028 Views
034
Contributor I

/Applications/MCUX_Provi_25.06/MCUXpresso\ Secure\ Provisioning\ 25.06.app/Contents/MacOS/securep -v

ここまで表示されていなかったので、わかりませんでした。

実にこれがもとめていてものです。

以前から古いMacでサポート切れていますので、おっしゃることは、納得できます。

状況的に新しいpcが購入できないので、なんとかやってます。

サポートに感謝いたします。

もちろん、このコマンドでアップデートが行えます。またよろしくお願いします

0 Kudos
Reply