Hi all:
When I use MCUXpresso13 generate code for keil,it appear an error "Can't find FLEX Driver in IDE" after selected CAN1 peripheral.
当我在使用 MCUXpresso13配置工具为Keil生产代码的时候,我选择各种外设CAN、SPI等都会出现一个错误“工具链/IDE工程中未找到FLEX Driver。工程不会编译”,而选择uart则不会,请问下应该如何解决这个问题?
MCUXpresso version 13
SDK version 13
MPM IMXRT1061xxxB
感谢!
Thank you!
解決済! 解決策の投稿を見る。
HI
MCUXpresso IDE 可以添加设备组件,但MCUXpresso v13独立配置工具不具备管理SDK组件的功能,因此该工具只检测是否缺少某些必需的组件(如你所见的报错),但不能安装 flex driver清除这个报错。
用户需在第三方工具Keil里手动添加相应的外设驱动文件,该外设才能正常工作。
Jun Zhang
HI
MCUXpresso IDE 可以添加设备组件,但MCUXpresso v13独立配置工具不具备管理SDK组件的功能,因此该工具只检测是否缺少某些必需的组件(如你所见的报错),但不能安装 flex driver清除这个报错。
用户需在第三方工具Keil里手动添加相应的外设驱动文件,该外设才能正常工作。
Jun Zhang
感谢您的回复!我还有一些问题
1.是否有关于如何在Keil 中添加驱动的教程?
2.我是否可以在KEIL中添加驱动库然后在MCUXpresso V13中配置某个驱动的相关参数?如果可以应该如何操作呢?
目前没有在Keil 中添加驱动的教程
如上次回复所说,用户手动添加驱动,然后在keil里可以直接打开目录下的Keil工程文件。就可以使用了。
多谢您的帮助!