Linux嵌入式挑战赛知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

讨论

排序依据:
Am construit cadrul harpei, am montat diodele laser (alimetate de baterii, cu un intrerupator) si am montat si realizat si circuitul cu fotorezistoare.
查看全文
Site-ul meu catalin.etrandafir.ro redirectioneaza catre adresa router-ului meu pe un port care redirectioneaza spre placuta UDOO pe portul serverului Tomcat. Daca serverul e pornit oricine care va intra pe catalin.etrandafir.ro va putea folosi aplicatia.
查看全文
Am conectat la placa UDOO o pereche dioda laser - fotorezistor si un accelerometru si putem efectua citirile necesare proiectului.
查看全文
This video shows our implementation for storing cocktail's recipes. main.py file handles the parsing of recipes and storing them in memory. recipe.py contains the logic for every recipe which contains a list of tuples: (ingredient's name: time)
查看全文
-when a user submit a request we generate a QR code that contains all the information about that request -when a user modify a request we generate a new QR code with the related changes -the user will receive an email with the QR code on the email address that he used to submit/modify the request -in order to read the QR code we connected a webcam to the UDOO board and used Java Script in order to capture and analyze the image
查看全文
Weather Station Milestone 1: Citire date de la senzori In acest demo avem senzorii conectati la placa UDOO Neo. Programul care ruleaza pe core-ul Arduino primeste request-uri prin serial si raspunde cu date de la diversi senzori. Programul minicom demonstrat in prima parte permite monitorizarea liniei serial atasate si transmiterea de mesaje. Programul mile1 trimite request-uri intr-un format acceptat de core-ul Arduino si afiseaza datele intr-un format user-friendly In ultima parte demonstram ca datele citite de senzorul de lumina se schimba cand acesta este iluminat cu un led.
查看全文
Echipa SOFTAL Milestone1- Video stream broadcast Pentru indeplinirea acestui milestone am ales sa implementez o aplicatie bazata pe socketi, partea de client pe pc si partea de server pe placuta. Serverul accepta mai multi clienti, daca se doreste vizualizarea de pe mai multe device-uri. Pentru captura imaginii si procesarea fiecarui frame am folosit opencv.  
查看全文
   În urma masuratorilor am constatat ca pompele trag 50ml de apa intr-un timp de 8.5sec, prin urmare in 34sec in pahar au ajuns 200ml de apa.    Timpii activarii fiecarei pompe pentru intervalul dorit au fost preluati din memoria nevolatila (fisier creat pentru milestone 1) si transmisi procesorului de Arduino.    Acesta din urma a comandat motoarele prin intermediul releelor.
查看全文
In this video you will be able to see the electronic scheme that we have designed with the purpose of fulfilling the tasks Milestone 1 consists in. You will also be able to see the environmental parameters measured by the sensors and also the ones measured as a result of simulating various situations. 
查看全文
Codul pentru procesarea de imagine se afla pe git in folderul src/py_scripts.
查看全文
În cadrul acestei etape, am realizat o variantă incipientă a suportului fizic pentru sistemul nostru.
查看全文
Pana in momentul de fata, am conectat 2 senzori la placuta UDOO:    - Senzor pentru masurarea temperaturii si umiditatii;    - Senzor pentru masurarea presiunii atmosferice. Masuratorile se realizeaza o data la 5 secunde, iar masurarea presiunii se face in 2 moduri:    - presiuni absoluta, calculata in functie de temperatura;    - presiune in functie de altitudine (referinta: nivelul marii).
查看全文
Aveti atasat aici linkul cu pozele ce indeplinesc cerintele primului Milestone si anume: - senzorul de distanta Sharp 2Y0A21 IR sensor - mecanismul de montare pe furca Aici am incercat mai multe medote insa am cazut de comun acord ca este mai simplu ca senzorul sa fie lipit cu banda dubla izolanta/silicon deoarece este mai usor de indepartat. - mecanismul de montare a placii UDOO/ baterie pe ghidon In cazul acesta am incarcat sa creeam o carcasa de dimensiuni cat mai reduse care sa mentina placa UDOO in singuranta respectiv un locas pentru bateria ce va alimenta placa. -bateria pentru placa UDOO Deoarece proiectul are la baza doar senzorul cu IR si placa UDOO am ajuns la concluzia ca este suficient sa folosim doar o baterie de 9v. Imi pare rau ca am uploadat video-ul asa tarziu dar in ziua in care am primit emailul cu datele referitoare la publicarea acestor "dovezi" eram plecat din localitate si nu am avut acces la proiect pentru al filma, insa am incarcat cu cateva zile inainte de terminarea primului milestone cateva imagini ce atesta terminarea primului milestone pe contul de BitBucket..
查看全文
In this video you can see the hdmi connection we had made and the data retrieved from the sensors printed on the screen as a result. 
查看全文
Am realizat conexiunea la un monitor prin micro HDMI .
查看全文
Check out some photos from last week Linux Embedded Programming Workshop.
查看全文