Linux嵌入式挑战赛知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

讨论

排序依据:
We run out of batteries so we used direct alimentation for the demo.
查看全文
Am atasat un lcd si am afisat datele citite pe el, am pus mana pe senzorii de temperatura si peste cel de lumina pentru a se observa ca se schimba valorile.
查看全文
In acest video,se poate observa cum prin intermediul placutei se acceseaza camera de la telefon.Pe urma se captureaza imaginea cu barcode-ul si se poate observa cum a scanat cu succes codul EAN din care se poate extrage si ISBN-ul.
查看全文
We show in the video how we managed to connect the circuit, how we made the pwm for different speeds and a little demo with the movement of the car.
查看全文
In acest video descriem suportul fizic construit pentru proiect.
查看全文
RS Lang Milestone 2: Build the controlling application Build an application that sets the speed of the car at a certain value. The car should be able to move with constant speed and when a new speed value is received from the app, it should accelerate or brake properly.
查看全文
In acest filmulet prezentam indeplinirea sarcinilor corespunzatoare primei etape: conectarea senzorilor la placa UDOO.citirea senzorilor(temperatura, umiditate, altitudine, presiune atmosferica si intensitate luminoasa) si afisarea datelor in terminalul Linux. De asemenea, se poate observa ca folosim si un LED care semnalizeaza nivelul de lumina(se aprinde atunci cand nivelul intensitatii scade sub o anumita valoare). Prima parte a filmuletului prezinta realizarea conexiunilor cu placa . Toti senzorii sunt alimentati de la 3.3V conform specificatiilor pentru functionare optima din foile lor de catalog. Totodata, aceasta tensiune este sub pragul de 3.3V ceea ce protejeaza porturile de intrare ale placutei. Conexiunea fizica UDOO - calculator a fost realizata prin USB iar pentru a avea acces la terminal s-a folosit VNC + Putty In partea doua a doua a filmuletului se observa afisarea in consola a datelor citite de la senzori, iar ultima parte reprezinta un bonus prin care dorim sa semnalizam scaderea intensitatii luminoase sub un anumit prag prin aprinderea unei lumini, in cazul de fata un LED.
查看全文
In acest video demonstram prototipul pentru bordul masinii, sistemul de iluminat si mecanismele pentru miscare.
查看全文
Our project is Adaptive Cruise Control and for our first milestone we built a proof-of-concept automobile which can be controlled from a computer with the help of an application. In this app the speed can be adjusted and the car can be controlled using the WASD keys. Also, it has the option of cruise control which moves the car forward at a constant speed.
查看全文
La acest milestone trebuia sa conectez senzorii la placuta iar acestia sa detecteze miscarea si sa se activeze o alarma.
查看全文
Milestone_1 Implementarea hardware si software; Aplicatia grafica a sistemului: ofera o vedere top-down a intersectiilor si a celor 2 vehicule; Posibilitatea de a alege punctul de start si punctul de oprire a vehiculelor; Vehiculele incetinesc cand se apropie unul de celalalt pentru a evita coliziunea.
查看全文
We implemented an application in c that helps us control the car. We are sending data between cores using serial transmision. We also started to implement a part of the bonus (change direction to avoid obstacles). The source code will be available on git.
查看全文
In video sunt descrise gesturile corespunzatoare fiecarei actiuni a mouse-ului: mouse movement, left click, right click, normal scroll, fast scroll. PS: Manusa va fi schimbata cu alta mai noua. Videoul a fost inregistrat cu webcamul.
查看全文
The robot is assembled and powered from battery. User is able to command the robot wheels from the web interface.
查看全文
The video summarizes the functionality of web server running on the UDOONeo board and a web interface. Connecting through ssh, we can see the feedback that the server is giving. From the web interface, the user has access to the following functionalities: - put the device in learning mode (giving two names - for the device and for the command which are being learn) - select an already learnt command, having the possibility to schedule it for a further use or directly trigger it. The video also shows the feedback given by the server while running and communicating with the web interface.
查看全文
In acest video se poate observa cum extragem un cod ISBN de pe coperta unei carti.Am folosit un program si anume,zbar-tools. Am verificat ca ISBN-ul este extras cum trebuie,prin faptul ca ne-a afisat in browser, pagina de pe goodreads cu cartea de pe coperta careia l-am extras .
查看全文
Simple web interface for controlling our robot. It contains buttons for movement and a console for robot output.
查看全文
we have implemented a web interface from where the user can: send  a hexadecimal code (the code must begin with "0x") to the board send a code and a date/time that will be scheduled get into learning mode and input names for the codes that will be received by the board
查看全文
Am prezentat in video-ul atasat planul proiectului in linii mari,conexiunea intre udoo si computer, udoo si camera video, conexiunea la wifi si utilizarea VNC-ului.
查看全文