[persistent boot]

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

[persistent boot]

Jump to solution
3,227 Views
zzeljko
Contributor I

Salut!

Suntem echipa WillyFog si avem o problema atunci cand incercat sa bootam OS-ul

de pe SD card. Am urmat pasii din tutorial, dar problema noastra aparent e una de

persistenta: imediat dupa ce incarcam imaginea pe SDcard conform pasilor din

tutorial pus la dispozitie totul functioneaza perfect, dar la unele utilizari ulterioare

nu mai booteaza, singura solutie pe care am reusit sa o gasim pana acum fiind

sa incarcam iar imaginea pe card si sa reintampinam problema.

Are cineva idee care ar putea fii problema?

Multumim!

WillyFog

Labels (1)
Tags (1)
0 Kudos
Reply
1 Solution
3,027 Views
__invited__miha
NXP Employee
NXP Employee

Salutare,

    Un lucru simplu ce merita incercat ar fi sa veniti la sediu si sa incercati cu o alta placuta. Nu m-ar mira daca asa ar merge.

Bafta,

Mihai Petre

View solution in original post

0 Kudos
Reply
1 Reply
3,028 Views
__invited__miha
NXP Employee
NXP Employee

Salutare,

    Un lucru simplu ce merita incercat ar fi sa veniti la sediu si sa incercati cu o alta placuta. Nu m-ar mira daca asa ar merge.

Bafta,

Mihai Petre

0 Kudos
Reply