Modul radio RF24L01 2.4GHz

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Modul radio RF24L01 2.4GHz

ソリューションへジャンプ
5,229件の閲覧回数
alexandru-miha1
Contributor I

Cum pot sa conectez la placuta un modul radio RF24L01 2.4GHz? Am incercat sa gasesc librarii pentru Udoo Neo, dar nu am gasit iar cele pentru Arduino imi dau eroare.

1 解決策
4,870件の閲覧回数
laurentiupalcu
NXP Employee
NXP Employee

Ar trebui sa folosesti SPISettings cu SPI.beginTransaction(). Conform Arduino - SPISetClockDivider e posibil ca setClockDivider() sa fi fost scoasa in librariile mai noi.

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
3 返答(返信)
4,870件の閲覧回数
alexandru-miha1
Contributor I

Buna Ioana,

Incerc sa fac un controller pentru a comunica radion cu placuta UDOO care se va afla pe o masina. Pe controller am un Arduino Nano si un modul radio "nrf24l01" pentru a putea transmite comenzi la masina. Problema este ca atunci cand compilez programul in Arduino IDE de pe UDOO NEO obtin eroarea aceasta:

/home/udooer/Arduino/libraries/RF24-master/RF24.cpp: In member function 'void RF24::csn(bool)':
/home/udooer/Arduino/libraries/RF24-master/RF24.cpp:44:8: error: 'class SPIClass' has no member named 'setClockDivider'
_SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);

Eu am pus in libraria RF24 pentru modulul radio in Arduino/libraries si la inceputul programului folosesc :

#include <SPI.h>
#include "RF24.h"

Ma gandesc ca aceasta librarie nu este configurata pentru UDOO NEO ci pentru Arduino si de aceea imi da aceasta eroare. Am inceract sa caut un exemplu de folosire al placutei NEO impreuna cu acest modul radio dar nu am gasit.

M-am cam impotmolit aici si nu as vrea sa trag fire de la telecomanda pana la masina :smileygrin:.

Orice ajutor este binevenit.

Multumesc frumos,

Alexandru

0 件の賞賛
返信
4,871件の閲覧回数
laurentiupalcu
NXP Employee
NXP Employee

Ar trebui sa folosesti SPISettings cu SPI.beginTransaction(). Conform Arduino - SPISetClockDivider e posibil ca setClockDivider() sa fi fost scoasa in librariile mai noi.

0 件の賞賛
返信
4,870件の閲覧回数
irina_patru
NXP Employee
NXP Employee

Buna Alexandru,

Poti sa ne dai mai multe detalii te rog?

Ce ai incercat pana acum si ce erori primesti.

Mersi,

Irina