Mic input - Project 9

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 
已解决

Mic input - Project 9

跳至解决方案
4,548 次查看
microelectron
Contributor I

Salut,

Am o problema cu microfonul la UDOO Quad. Am incercat sa folosesc microfonul din descriere, Modul Amplificator Microfon cu AGC MAX9814 , dar nu am idee cum sa il conectez. Am incercat si cu un microfon normal de pc cu jack de 3.5mm si tot nu am reusit. Se poate sa leg microfonul direct la GPIO sau problema este in software?

Multumesc.

0 项奖励
回复
1 解答
4,185 次查看
claudiuion_lataretu
NXP Employee
NXP Employee

Salut,

Microfonul este o parte importanta din proiect. Puteti folosi orice model de microfon. Pentru usurinta v-as sugera sa folositi un microfon simplu cu jack de 3.5mm ca acesta: MICROFON SPACER desktop stand, jack 3.5mm, black (SP-MIC100) - eMAG.ro . Microfoanele incorporate in casti nu pot fi folosite. Aveti nevoie de un microfon ce are jack separat de casti. Daca aveti casti cu microfon trebuie sa fie de genul Casti cu microfon Acme CD602, 3.5 mm Jack - eMAG.ro 

在原帖中查看解决方案

0 项奖励
回复
3 回复数
4,184 次查看
microelectron
Contributor I

Microfonul folosit avea jack separat de 3.5mm. Am citit datasheet-ul microfunului dar nu am gasit ceva relevant (probabil nu am stiut eu ce sa caut). Am vazut ca mai avea cineva aceeasi problema (si de la mine lipseste profilul de audio stereo duplex) si s-a ajuns la ideea ca e o problema la drivere.

0 项奖励
回复
4,186 次查看
claudiuion_lataretu
NXP Employee
NXP Employee

Salut,

Microfonul este o parte importanta din proiect. Puteti folosi orice model de microfon. Pentru usurinta v-as sugera sa folositi un microfon simplu cu jack de 3.5mm ca acesta: MICROFON SPACER desktop stand, jack 3.5mm, black (SP-MIC100) - eMAG.ro . Microfoanele incorporate in casti nu pot fi folosite. Aveti nevoie de un microfon ce are jack separat de casti. Daca aveti casti cu microfon trebuie sa fie de genul Casti cu microfon Acme CD602, 3.5 mm Jack - eMAG.ro 

0 项奖励
回复
4,185 次查看
eddypetrisor
NXP Employee
NXP Employee

Ați luat în considerare infomația din datasheet-ul care e oferit chiar pe pagina cu modulul? Link-ul la datasheet e în partea de jos a paginii (link-ul e https://www.optimusdigital.ro/index.php?controller=attachment&id_attachment=535 )

0 项奖励
回复