LPC5460x MCU系列概览

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

LPC5460x MCU系列概览

4,825 Views
joezhou-mcu
Contributor III

注:原文由Justin Mortimer发表于LPCmcu.org,原文链接https://community.nxp.com/docs/DOC-333656

 

LPCXpresso54608 & MCUXpresso上手还是比较直截了当的。为了让大家更容易使用,我们制作了一个简单的“上手指南”:

LPCXpresso54608:开箱实照和上手指南

下表是LPC5460x MCU系列产品选型表(黄色框内为首批量产型号):

LPCXpresso54608就是支持整个LPC5460x系列的开发板,下面有一些有用的链接:

LPCXpresso54608开发板主要特性:

  • 272x480彩色LCD电容触摸屏
  • 板载高速USB,Link2调试探头(带CMSIS-DAP以及SEGGER J-Link协议选项)
  • 支持外接调试探头
  • 3个用户LED,以及复位、ISP (3)以及用户按钮
  • 多个扩展选项,包括Arduino UNO和PMod
  • 内建LPC546xx MCU功耗测量
  • 128Mb Quad-SPI Flash (Micron MT25QL128)
  • 8MB SDRAM (Micron MT48LC8M16A2B4)
  • Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
  • 全尺寸SD/MMC卡槽
  • NXP MMA8652FCR1加速计
  • 立体声音频编解码,带信号输入输出
  • 高速和全速USB口,带micro A/B接头,支持Host和Device模式
  • 10/100Mbps以太网 (RJ45接头)
Labels (3)
0 Kudos
Reply
0 Replies