BSDL file for LPC55S28

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

BSDL file for LPC55S28

3,156 Views
ranjeetm
Contributor I

Hi - we are using Boundary Scan for testing a product which uses LPC5528. Would it be possible to get the BSDL File?

thanks

regards, Ranjeet

Labels (1)
0 Kudos
Reply
3 Replies

3,084 Views
HeMyFAE
NXP Employee
NXP Employee

HI Omar,

The BSDL file that both Ranjeet and I downloaded shows that it has over 200 pins.

I think the files was not generated correctly and was mixed up with another chip/package.

The LPC55s2x or s6x has only 100 pin max.

Regards,

hy

0 Kudos
Reply

3,084 Views
ranjeetm
Contributor I

Hi Omar,

The BSDL file is in-correct. The default PIN MAP (this is from the BSDL File) is for some other device:

DM : 87," &
"DP : 86," &
"EFUSE_1V8 : 195," &
"FB : 107," &
"FLASH_VDDNV : 162," &
"gnde_0 : 12," &
"gnde_1 : 13," &
"gnde_2 : 44," &
"gnde_3 : 83," &
"LX : 111," &
"OVP : 163," &
"p0_0 : 123," &
"p0_1 : 14," &
"p0_10 : 47," &
"p0_11 : 33," &
"p0_12 : 30," &
"p0_13 : 169," &
"p0_14 : 170," &
"p0_15 : 50," &
"p0_16 : 36," &
"p0_17 : 15," &
"p0_18 : 129," &
"p0_19 : 205," &
"p0_2 : 188," &
"p0_20 : 174," &
"p0_21 : 179," &
"p0_22 : 182," &
"p0_23 : 45," &
"p0_24 : 168," &
"p0_25 : 184," &
"p0_26 : 140," &
"p0_27 : 66," &
"p0_28 : 149," &
"p0_29 : 207," &
"p0_3 : 191," &
"p0_30 : 210," &
"p0_31 : 53," &
"p0_4 : 199," &
"p0_5 : 202," &
"p0_6 : 203," &
"p0_7 : 10," &
"p0_8 : 65," &
"p0_9 : 126," &
"p1_0 : 27," &
"p1_1 : 138," &
"p1_10 : 95," &
"p1_11 : 208," &
"p1_12 : 157," &
"p1_13 : 3," &
"p1_14 : 131," &
"p1_15 : 189," &
"p1_16 : 201," &
"p1_17 : 101," &
"p1_18 : 147," &
"p1_19 : 135," &
"p1_2 : 141," &
"p1_20 : 8," &
"p1_21 : 76," &
"p1_22 : 96," &
"p1_23 : 99," &
"p1_24 : 6," &
"p1_25 : 181," &
"p1_26 : 158," &
"p1_27 : 197," &
"p1_28 : 173," &
"p1_29 : 185," &
"p1_3 : 142," &
"p1_30 : 148," &
"p1_31 : 206," &
"p1_4 : 1," &
"p1_5 : 78," &
"p1_6 : 9," &
"p1_7 : 16," &
"p1_8 : 55," &
"p1_9 : 24," &
"p2_0 : 57," &
"p2_1 : 22," &
"p2_10 : 159," &
"p2_11 : 61," &
"p2_12 : 18," &
"p2_13 : 59," &
"p2_14 : 20," &
"p2_15 : 68," &
"p2_16 : 79," &
"p2_17 : 204," &
"p2_18 : 200," &
"p2_19 : 97," &
"p2_2 : 2," &
"p2_20 : 98," &
"p2_21 : 103," &
"p2_22 : 151," &
"p2_23 : 133," &
"p2_24 : 67," &
"p2_25 : 152," &
"p2_26 : 156," &
"p2_27 : 198," &
"p2_28 : 171," &
"p2_29 : 160," &
"p2_3 : 218," &
"p2_30 : 192," &
"p2_31 : 172," &
"p2_4 : 4," &
"p2_5 : 5," &
"p2_6 : 7," &
"p2_7 : 209," &
"p2_8 : 69," &
"p2_9 : 70," &
"p3_0 : 175," &
"p3_1 : 180," &
"p3_2 : 183," &
"p3_3 : 186," &
"p3_4 : 187," &
"p3_5 : 190," &
"RESETN : 81," &
"USB_FS_DP_DM_IOM : 214," &
"USB_FS_DP_DM_IOP : 215," &
"VBAT_DCDC : 113," &
"VBAT_DCDC_CORE : 115," &
"VBAT_PMU : 117," &
"VBUS : 88," &
"VDD3V3_ADC : 39," &
"VDD3V3_USB : 90," &
"VDD3V3_USB_FS : 213," &
"vdde_0 : 37," &
"vdde_1 : 63," &
"vdde_2 : 64," &
"vdde_3 : 104," &
"vdd_pd_core : 93," &
"vss_core : 94," &
"VREFN : 41," &
"VREFP : 40," &
"VSS_ADC : 42," &
"VSS_DCDC : 109," &
"VSS_DCDC_CORE : 108," &
"VSS_PMU : 118," &
"VSS_USB_FS : 216," &
"XTAL32k_N : 119," &
"XTAL32k_P : 120," &
"XTAL32M_N : 72," &
"XTAL32M_P : 73";

Can the correct BSDL File be provided?

thanks

regards, Ranjeet

0 Kudos
Reply

3,084 Views
Omar_Anguiano
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Ranjeet Malhotra

 

In the following link you can request the file that you need:

Microcontroller Symbols, Footprints and Models | NXP 

 

Let me know if this is helpful, if you have more questions do not hesitate to ask me.

Best regards,

Omar

0 Kudos
Reply