附件的一下参数在官网查不到,希望可以帮忙看看

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

附件的一下参数在官网查不到,希望可以帮忙看看

259件の閲覧回数
hqh
Contributor I
 
ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
5 返答(返信)

208件の閲覧回数
danielholala
Senior Contributor II

Would be helpful if there was a translation button offered. 🤷‍

0 件の賞賛
返信

205件の閲覧回数
Celeste_Liu
NXP Employee
NXP Employee

Hello @danielholala , thanks for your feedback, we will forward your suggestion.

 

222件の閲覧回数
Celeste_Liu
NXP Employee
NXP Employee

Hello @hqh ,

 

感谢您的帖子。请参考NXP Semiconductors :: Secure Connections for a Smarter World

可以看到允许的最大回流次数是3。

Celeste_Liu_0-1756348867502.png

我没能找到超过最大允许暴露时间后的烘烤条件,仅仅只找到了max time at peak temperature,请参考:

Celeste_Liu_2-1756349242960.png

Hope it can help you.

BRs,

Celeste

0 件の賞賛
返信

185件の閲覧回数
hqh
Contributor I
最大允许暴露时间后的烘烤条件,这个指标没有吗?
0 件の賞賛
返信

179件の閲覧回数
Celeste_Liu
NXP Employee
NXP Employee

可能是有这个指标的,但是目前我能查找到的资料看不到这个数据。你可以用公司的账号建一个private case,然后让他们帮忙联系product engineer或者quality engineer,他们可能更清楚。

0 件の賞賛
返信