KSDK v1.1.0版本中的dspi及spi写sd卡问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

KSDK v1.1.0版本中的dspi及spi写sd卡问题

1,444件の閲覧回数
tiphoneblack
Contributor I

该版本怎么没有dspi的demo?我在使用spi写sd卡的时候,出现了使用阻塞的接口是调试不通过的,非阻塞的方式是可以的,但是非阻塞状态也不是很稳定,我想知道飞思卡尔给的demo接口都是可用的吗?我是直接调用封装的库去初始化sd卡的,不知道是不是我自己搞错了,有哪位使用过了,可以交流一下吗?

0 件の賞賛
返信
4 返答(返信)

1,258件の閲覧回数
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

请问你用的是哪款Kinetis的芯片? 目前最新的KSDK版本是V1.2.0, 在默认example目录下是提供DSPI例程的。

例如: C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\twrk64f120m\driver_examples\dspi


Have a great day,
Ma Hui

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信

1,258件の閲覧回数
tiphoneblack
Contributor I

HI,Ma

    我用的是MK22FX512xxx12,是用twrk22f120m在的列子里修改的。我用的版本是V1.1.0,确实没有dspi的demo,那先去我看看1.2.0的版本,然后再讨论这个问题

0 件の賞賛
返信

1,258件の閲覧回数
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

你好,不知道现在问题解决了没有?

如果您还有相同的问题,请告诉我们。谢谢。


Have a great day,
Ma Hui

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信

1,258件の閲覧回数
tiphoneblack
Contributor I

hi,

我现在遇到一个问题是这样的,8g的sd卡可以识别并读写,4g和32g的都出现了不同现象的错误。4g的不可以读CID,32g的不可以读CSD和CID

这种现象你们有过?或者是不是在兼容性上问题,你们有测试过吗

在 2015-07-17 14:43:59,"Hui_Ma" <admin@community.freescale.com> 写道:

|

|

|

|

KSDK v1.1.0版本中的dspi及spi写sd卡问题

reply from Hui_Ma in Kinetis Microcontrollers - View the full discussion

Hi,

你好,不知道现在问题解决了没有?

如果您还有相同的问题,请告诉我们。谢谢。

Have a great day,

Ma Hui

0 件の賞賛
返信