Eingangswiderstand ADC Eingang

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Eingangswiderstand ADC Eingang

1,802 次查看
martinkunze
Contributor I

Hallo,

wir verwenden den K10 in unserer neuen Hardwareentwicklung.

Nun habe ich versucht heraus zu bekommen wie hoch der Innenwiderstand eines ADC Eingangs ist.

Dazu habe ich den Wert 3KOhm gefunden.

Sieht man sich das Blockschaltbild an, dann sieht man, dass dieser Widerstand vor dem Multiplexer in Reihe geschaltet ist.

Damit kann ich nur wenig anfangen, weil ich nicht weiß wieviel Strom in den jeweiligen ADC Eingang fließt.

Konkret geht es um die Frage, ob ich einen Impedanzwandler brauche oder nicht.

Würden Sie mir bitte den Eingangsstrom für einen ADC Eingang nennen?

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. M. Kunze

0 项奖励
回复
1 回复

1,586 次查看
mjbcswitzerland
Specialist V

Martin

I think that they have simplied the block diagram and used the input pin leakage to represent all input leakage to be considered:

pastedImage_0.png

And the value is max. 1uA at 3.6V

pastedImage_1.png

Freundliche Grüsse

Mark

Kinetis: µTasker Kinetis support

K64: µTasker Kinetis FRDM-K64F support  / µTasker Kinetis TWR-K64F120M support  / µTasker Kinetis TWR-K65F180M support

For the complete "out-of-the-box" Kinetis experience and faster time to market

0 项奖励
回复