Eingangswiderstand ADC Eingang

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Eingangswiderstand ADC Eingang

1,803件の閲覧回数
martinkunze
Contributor I

Hallo,

wir verwenden den K10 in unserer neuen Hardwareentwicklung.

Nun habe ich versucht heraus zu bekommen wie hoch der Innenwiderstand eines ADC Eingangs ist.

Dazu habe ich den Wert 3KOhm gefunden.

Sieht man sich das Blockschaltbild an, dann sieht man, dass dieser Widerstand vor dem Multiplexer in Reihe geschaltet ist.

Damit kann ich nur wenig anfangen, weil ich nicht weiß wieviel Strom in den jeweiligen ADC Eingang fließt.

Konkret geht es um die Frage, ob ich einen Impedanzwandler brauche oder nicht.

Würden Sie mir bitte den Eingangsstrom für einen ADC Eingang nennen?

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. M. Kunze

ラベル(2)
0 件の賞賛
返信
1 返信

1,587件の閲覧回数
mjbcswitzerland
Specialist V

Martin

I think that they have simplied the block diagram and used the input pin leakage to represent all input leakage to be considered:

pastedImage_0.png

And the value is max. 1uA at 3.6V

pastedImage_1.png

Freundliche Grüsse

Mark

Kinetis: µTasker Kinetis support

K64: µTasker Kinetis FRDM-K64F support  / µTasker Kinetis TWR-K64F120M support  / µTasker Kinetis TWR-K65F180M support

For the complete "out-of-the-box" Kinetis experience and faster time to market

0 件の賞賛
返信