build error: no such file or directory

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 
已解决

build error: no such file or directory

跳至解决方案
1,624 次查看
firswen
Contributor I

'Building target: mcu_k66_1.elf'

'Invoking: Cross ARM C++ Linker'

arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -O0 -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections  -g3 -T "F:/ProgramCode/KDS/mcu_k66_1/Project_Settings/Linker_Files/ProcessorExpert.ld" -Xlinker --gc-sections -L"F:/ProgramCode/KDS/mcu_k66_1/Project_Settings/Linker_Files" -Wl,-Map,"mcu_k66_1.map" -lgcc -lc -lsupc++ -lm -specs=nosys.specs -nostartfiles -Xlinker -z -Xlinker muldefs -Xlinker -static -o "mcu_k66_1.elf"  ./Static_Code/System/PE_low_level_init.o  ./Sources/Events.o ./Sources/main.o ./Sources/rtos_main_task.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/strings/strings.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/buf_prv.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/err.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/fclose.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/fflush.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/fopen.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/fp_prv.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/fread.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/fwrite.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/get.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/pos.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/print.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/print_prv.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/put.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/scan.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/scan_prv.o ./SDK/rtos/mqx/mqx_stdlib/source/stdio/stdio.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/string/str_utos.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/string/strnlen.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/core/M4/boot.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/core/M4/dispatch.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/core/M4/support.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/compiler/gcc_arm/comp.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/cortex.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/int_gkis.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/int_kisr.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/int_pvta.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/int_unx.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/int_vtab.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/int_xcpt.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/ipsum.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/mem_copy.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/mem_zero.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/nvic.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_dati.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_gelms.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_hoti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_iinit.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_mat1.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_mat2.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_mat3.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_miti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_msti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_mstiq.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_nsti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_psti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_seti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_supp.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tiad.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tida.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tihr.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_timn.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tims.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tinm.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tins.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tiol.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tipr.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tips.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tise.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tisu.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tius.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_tkti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/psp_usti.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/sc_irdyq.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/stack_bu.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/stack_de.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/psp/cortex_m/stack_st.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/src/errno.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/src/nio.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/src/nio_posix.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/src/nio_std_adpt.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/fs/fs_supp.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/drivers/nio_tty/src/nio_tty.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/drivers/nio_serial/src/nio_serial.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/nio/drivers/nio_dummy/src/nio_dummy.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/event.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/idletask.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/inittask.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/int.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/klog.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/log.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/lwevent.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/lwlog.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/lwmem.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/lwmsgq.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/lwsem.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/lwtimer.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/mem.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/mqx.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/msg.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/msgpool.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/msgq.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/mutex.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/name.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/partition.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/queue.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/sched.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/sem.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/task.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/taskq.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/time.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/timer.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/tlsf.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/tlsf_adaptation.o ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/kernel/watchdog.o  ./SDK/rtos/mqx/mqx/source/bsp/init_bsp.o  ./SDK/platform/system/src/interrupt/fsl_interrupt_manager.o  ./SDK/platform/system/src/hwtimer/fsl_hwtimer.o ./SDK/platform/system/src/hwtimer/fsl_hwtimer_systick.o  ./SDK/platform/system/src/clock/MK66F18/fsl_clock_MK66F18.o  ./SDK/platform/system/src/clock/fsl_clock_manager.o ./SDK/platform/system/src/clock/fsl_clock_manager_common.o  ./SDK/platform/osa/src/fsl_os_abstraction_mqx.o  ./SDK/platform/hal/src/wdog/fsl_wdog_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/uart/fsl_uart_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/sim/MK66F18/fsl_sim_hal_MK66F18.o  ./SDK/platform/hal/src/rtc/fsl_rtc_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/port/fsl_port_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/pit/fsl_pit_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/osc/fsl_osc_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/mpu/fsl_mpu_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/mcg/fsl_mcg_hal.o ./SDK/platform/hal/src/mcg/fsl_mcg_hal_modes.o  ./SDK/platform/hal/src/lpuart/fsl_lpuart_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/flexbus/fsl_flexbus_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/edma/fsl_edma_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/dmamux/fsl_dmamux_hal.o  ./SDK/platform/hal/src/adc16/fsl_adc16_hal.o  ./SDK/platform/drivers/src/wdog/fsl_wdog_common.o ./SDK/platform/drivers/src/wdog/fsl_wdog_driver.o  ./SDK/platform/drivers/src/uart/fsl_uart_common.o ./SDK/platform/drivers/src/uart/fsl_uart_driver.o ./SDK/platform/drivers/src/uart/fsl_uart_edma_driver.o  ./SDK/platform/drivers/src/rtc/fsl_rtc_common.o  ./SDK/platform/drivers/src/pit/fsl_pit_common.o ./SDK/platform/drivers/src/pit/fsl_pit_driver.o  ./SDK/platform/drivers/src/mpu/fsl_mpu_common.o ./SDK/platform/drivers/src/mpu/fsl_mpu_driver.o  ./SDK/platform/drivers/src/lpuart/fsl_lpuart_common.o ./SDK/platform/drivers/src/lpuart/fsl_lpuart_driver.o ./SDK/platform/drivers/src/lpuart/fsl_lpuart_edma_driver.o  ./SDK/platform/drivers/src/edma/fsl_edma_common.o ./SDK/platform/drivers/src/edma/fsl_edma_driver.o  ./SDK/platform/drivers/src/adc16/fsl_adc16_common.o ./SDK/platform/drivers/src/adc16/fsl_adc16_driver.o  ./SDK/platform/devices/MK66F18/startup/gcc/startup_MK66F18.o  ./SDK/platform/devices/MK66F18/startup/system_MK66F18.o  ./SDK/platform/devices/startup.o  ./Generated_Code/Cpu.o ./Generated_Code/MainTask.o ./Generated_Code/adConv0.o ./Generated_Code/clockMan1.o ./Generated_Code/dmaController1.o ./Generated_Code/fsl_hwtimer1.o ./Generated_Code/fsl_mpu1.o ./Generated_Code/hardware_init.o ./Generated_Code/lpuartCom0.o ./Generated_Code/mqx_ksdk.o ./Generated_Code/osa1.o ./Generated_Code/pin_mux.o ./Generated_Code/pitTimer_10ms.o ./Generated_Code/pitTimer_312us.o ./Generated_Code/pitTimer_5ms.o ./Generated_Code/uart1.o ./Generated_Code/uartCom0.o ./Generated_Code/watchdog1.o  

arm-none-eabi-g++: error: ./Generated_Cde/watchdog1.o: No such file or directory

make: *** [mcu_k66_1.elf] Error 1

 

the file "watchdog1.o" is in directory :  ./Generated_Code/watchdog1.o  , and the file is exist,

but the error said that the directory becomes "./Generated_Cde/watchdog1.o".  there is an "o" missed!    the "Code" becomes "Cde"

标签 (1)
0 项奖励
回复
1 解答
1,150 次查看
BlackNight
NXP Employee
NXP Employee

You are running into the 8192 character Windows command line limit.

See Solving the 8192 Character Command Line Limit on Windows | MCU on Eclipse  for the solution.

I hope this helps,

Erich

在原帖中查看解决方案

2 回复数
1,151 次查看
BlackNight
NXP Employee
NXP Employee

You are running into the 8192 character Windows command line limit.

See Solving the 8192 Character Command Line Limit on Windows | MCU on Eclipse  for the solution.

I hope this helps,

Erich

1,150 次查看
firswen
Contributor I

BlackNight

thank you Erich Styger, i have got my problem .

0 项奖励
回复