pca9685 pwm frequency

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

pca9685 pwm frequency

4,045件の閲覧回数
longzhengbing202002
Contributor II

The maximum PWM frequency of PCA9685 is 1500Hz. Can this maximum frequency be increased to 3000Hz? Or is there an alternative IC with a maximum PWM frequency of 3000Hz? Thank you.

0 件の賞賛
返信
11 返答(返信)

4,032件の閲覧回数
longzhengbing202002
Contributor II
How should I operate if I need a PWM frequency of 3000 Hz?
0 件の賞賛
返信

4,029件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

选择这个吧---PCA9956

0 件の賞賛
返信

4,024件の閲覧回数
longzhengbing202002
Contributor II
如果PCA9685 通过外接50MHZ的输入 能改变输出频率加倍是最好的 我可以直接替换
0 件の賞賛
返信

3,936件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

这样使用应该不可以

0 件の賞賛
返信

3,930件の閲覧回数
longzhengbing202002
Contributor II

从这个时钟图来看。这个外部时钟输入没有经过分频。进入与内部时钟的选通器。这个时钟源频率加倍。输出的pwm频率也应该加倍吧

0 件の賞賛
返信

3,923件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

guoweisun_0-1746510344212.pngguoweisun_0-1746510344212.png

 

你可以测试下按照上面的这个公式。

0 件の賞賛
返信

3,272件の閲覧回数
longzhengbing202002
Contributor II

通过测试验证 外接50M 晶振⑧分频系数设置为3 可以把频率提高到3000hz

0 件の賞賛
返信

4,026件の閲覧回数
longzhengbing202002
Contributor II
这个频率不能调节 需要频率可调
0 件の賞賛
返信

4,022件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你是要具体怎么使用?为何非要用3KHZ的频率?

0 件の賞賛
返信

4,018件の閲覧回数
longzhengbing202002
Contributor II
原来的1.5kHZ 在我们的摄像头光源上 会有点干扰 我们想把频率提高一倍
0 件の賞賛
返信

4,008件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

没有更合适的产品可以推荐目前,建议确认是不是这个频率端引起的,可以通过操作PRE_SCALE寄存器去更改频率试试。

0 件の賞賛
返信