uuu+ imx6dl eraser cache and eraser userdata fail

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

uuu+ imx6dl eraser cache and eraser userdata fail

1,529 次查看
frankweng
Contributor III

porting android9 (P9.0.0_2.2.0 for sabresd)

在使用UUU tool 更新我公司imx6dl 1G 板子 會出現eraser cache and eraser userdata fail,在板子的debug port 訊息出現

Timeout waiting for DAT0 to go high!
mmc erase failed
failed erasing from device 2

但相同的板子搭CPU imx6q 1G ,使用UUU tool update image 就沒有問題

公司的板子EMMC 使用Chipset 與 sabresd 一樣都是FORESEE/NCEFEH58-16G FBGA153

公司之前已經出很多imx6dl + android6,因客戶的需求要update 到andord9

但uuu + imx6dl 確會遇到 eraser cache and eraser userdata fail
請NXP 人員協助解決,謝謝

0 项奖励
回复
2 回复数

1,507 次查看
frankweng
Contributor III

謝謝 igorpadykov 的回應


在解決無法燒imx6dl 板子問題
我發現如果將"eraser cache Or eraser userdata "
將兩個動作放在flash system system.img 之前先作
就不會有eraser fail 的問題

如果是在flash system system.img 之後作
就會有我反應的問題出現

請問是否作完flash system system.img
會影響到eraser cache and eraser userdata的動作
造成eraser fail
是不是uboot 在eraser 的code 要修改
請協助,謝謝。


PS:這個問題在相同的線路,cpu imx6q板子上 是沒有發生

0 项奖励
回复

1,525 次查看
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi  frankweng

 

from log: "Timeout waiting for DAT0 .. mmc erase failed..failed erasing from device 2"
reason may be in hardware:

one can test emmc with baremetal test

https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/imx6sx/iMX6_Platform_SDK/sdk/drivers/usdhc/te...

or check uuu variable "emmc_dev" emmc burn eMMC device number
https://github.com/NXPmicro/mfgtools/wiki/uboot-config-requirement

 

Best regards
igor

0 项奖励
回复