i.MX8M Mini Lite 's USB usage

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

i.MX8M Mini Lite 's USB usage

4,981 Views
937556508
Contributor I

您好,

我们参照8MMINILPD4-EVK开发板使用MIMX8MM5DVTLZAA设计一块定制板,同样使用USB-type-c接口,但是出现了USB不识别的现象。

因为定制板只设计了USB下载emmc启动模式,现在调试卡在USB不识别,CPU无法启动。

非常希望能够得到您们的帮助。

下图是我们的原理图(USB1_ID是NC的),及USB不识别的报告信息。

期待您的回复。

祝好!

TYPEC.PNGUSB.PNGUSB不识别.jpg

0 Kudos
Reply
3 Replies

4,966 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

    U2的pin2和U4的PIN (F1)似乎接错了。你对比EVK的图纸核对一下,R8应该是换成10K,U4的F1脚,对地还有一个1M电阻。 大体上这样设计没啥问题。请您务必仔细与EVK核对一下,这里的连线是比较复杂的。

    另外,您也可以采用传统的USB2.0方法设计,看这里:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX8MM-i-MX8MQ-USB2-0-Design-Without-US...

 

Have a nice day!

Weidong

 

 

0 Kudos
Reply

4,970 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

     首先,只有CPU启动起来,USB 才能被WINDOWS 平台识别到。

     如果CPU已经正常启动了,但是windows还是识别不到USB,这时候查USB的问题是有意义的。

     我核对了一下USB 电路:

    U2的pin2和U4的PIN (F1)似乎接错了。你对比EVK的图纸核对一下,R8应该是换成10K,U4的F1脚,对地还有一个1M电阻。 大体上这样设计没啥问题。请您务必仔细与EVK核对一下,这里的连线是比较复杂的。

    另外,您也可以采用传统的USB2.0方法设计,看这里:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX8MM-i-MX8MQ-USB2-0-Design-Without-US...

 

Have a nice day!

Weidong

 

 

 

0 Kudos
Reply

4,955 Views
937556508
Contributor I

您好 Weidong,

 

对于U2的pin2和U4的pin (F1)我们参照的是EVK USB port2 的设计。

EVK USB port1和USB port2的设计方式不同,我们理解的是为了解决USB port1和USB port2的供电冲突问题。我们不存在供电冲突所以选择参照USB port2的设计。

目前我们的板子已经制造完成了,目前还是希望在造好的板子上解决这个问题。

另外,您说的CPU正常启动有什么判断方式吗?

我想先确认下CPU是否正常。

期待您的回复。

祝好!

0 Kudos
Reply