您好,
我们参照8MMINILPD4-EVK开发板使用MIMX8MM5DVTLZAA设计一块定制板,同样使用USB-type-c接口,但是出现了USB不识别的现象。
因为定制板只设计了USB下载emmc启动模式,现在调试卡在USB不识别,CPU无法启动。
非常希望能够得到您们的帮助。
下图是我们的原理图(USB1_ID是NC的),及USB不识别的报告信息。
期待您的回复。
祝好!
Hi,
U2的pin2和U4的PIN (F1)似乎接错了。你对比EVK的图纸核对一下,R8应该是换成10K,U4的F1脚,对地还有一个1M电阻。 大体上这样设计没啥问题。请您务必仔细与EVK核对一下,这里的连线是比较复杂的。
另外,您也可以采用传统的USB2.0方法设计,看这里:
Have a nice day!
Weidong
Hi,
首先,只有CPU启动起来,USB 才能被WINDOWS 平台识别到。
如果CPU已经正常启动了,但是windows还是识别不到USB,这时候查USB的问题是有意义的。
我核对了一下USB 电路:
U2的pin2和U4的PIN (F1)似乎接错了。你对比EVK的图纸核对一下,R8应该是换成10K,U4的F1脚,对地还有一个1M电阻。 大体上这样设计没啥问题。请您务必仔细与EVK核对一下,这里的连线是比较复杂的。
另外,您也可以采用传统的USB2.0方法设计,看这里:
Have a nice day!
Weidong
您好 Weidong,
对于U2的pin2和U4的pin (F1)我们参照的是EVK USB port2 的设计。
EVK USB port1和USB port2的设计方式不同,我们理解的是为了解决USB port1和USB port2的供电冲突问题。我们不存在供电冲突所以选择参照USB port2的设计。
目前我们的板子已经制造完成了,目前还是希望在造好的板子上解决这个问题。
另外,您说的CPU正常启动有什么判断方式吗?
我想先确认下CPU是否正常。
期待您的回复。
祝好!