how to change the size of emmc in barebox with yocto

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

how to change the size of emmc in barebox with yocto

1,895 次查看
meizizhang
Contributor I

Hello,everybody!I have a problem and I don't know how to solve. My custom board have a emmc. How can I change the size of emmc from 16GB to 8GB. The environment of develop as follow:

Yocto

barebox:2016.11.0-phy7-r7.0

linux:linux-4.1.46

This is the log when the barebox started: 

Switch to console [serial0]


barebox 2016.11.0-i.MX6-PD16.1.1+ #5 Sun Jun 16 14:30:42 CST 2019


Board: Phytec phyCORE-i.MX6 Quad with eMMC
initcall-> globalvar_init+0x1/0x2c
initcall-> platform_init+0x1/0xc
initcall-> mdio_bus_init+0x1/0xc
initcall-> usb_bus_init+0x1/0xc
initcall-> spi_bus_init+0x1/0xc
initcall-> i2c_bus_init+0x1/0xc
initcall-> gpio_desc_alloc+0x1/0x18
initcall-> fs_bus_init+0x1/0xc
initcall-> imx_gpio_add+0x1/0x10
initcall-> imx5_ccm_init+0x1/0x1c
initcall-> imx6_ccm_init+0x1/0xc
initcall-> imx6sx_ccm_init+0x1/0xc
initcall-> imx6_ccm_init+0x1/0xc
initcall-> of_arm_init+0x1/0x2c
initcall-> unwind_init+0x1/0x24
initcall-> imx_iomux_v3_init+0x1/0xc
initcall-> net_init+0x1/0x54
initcall-> init_fs+0x1/0x2c
initcall-> ccxmx53_postcore_init+0x1/0x1c
initcall-> loco_postcore_init+0x1/0x2c
initcall-> vmx53_postcore_init+0x1/0x1c
initcall-> imx_gpt_init+0x1/0xc
initcall-> imx_init+0x1/0x14c
detected i.MX6 Quad revision 1.5
initcall-> imx_src_reset_init+0x1/0xc
initcall-> imx_serial_driver_register+0x1/0xc
initcall-> input_init+0x1/0x50
initcall-> efikamx_usb_init+0x1/0xfc
initcall-> dos_partition_init+0x1/0xc
initcall-> efi_partition_init+0x1/0x10
initcall-> dfi_fs700_m60_mem_init+0x1/0x48
initcall-> sabrelite_mem_init+0x1/0x34
initcall-> imx_esdctl_init+0x1/0xc
initcall-> mmu_init+0x1/0x1e8
initcall-> imx6_mmu_init+0x1/0x58
initcall-> mem_malloc_resource+0x1/0x6c
initcall-> bootsource_init+0x1/0x34
initcall-> reset_source_init+0x1/0x20
initcall-> register_mtdoob+0x1/0x10
initcall-> register_mtdraw+0x1/0x10
initcall-> imx_usbmisc_init+0x1/0x10
initcall-> imx_spi_driver_register+0x1/0xc
initcall-> i2c_fsl_driver_register+0x1/0xc
initcall-> mc13xxx_init+0x1/0x30
initcall-> imx_pwm_driver_register+0x1/0xc
initcall-> apbh_dma_driver_register+0x1/0xc
initcall-> stmpe_gpio_add+0x1/0xc
initcall-> regulator_fixed_driver_register+0x1/0xc
initcall-> ext_init+0x1/0xc
initcall-> ramfs_init+0x1/0xc
initcall-> devfs_init+0x1/0xc
initcall-> fat_init+0x1/0xc
initcall-> ubifs_init+0x1/0x38
initcall-> tftp_init+0x1/0xc
initcall-> nfs_init+0x1/0x2c
initcall-> cm_fx6_devices_init+0x1/0x5c
initcall-> nitrogen6x_coredevices_init+0x1/0x48
initcall-> e9_coredevices_init+0x1/0x28
initcall-> imx51_babbage_init+0x1/0x40
initcall-> vincell_devices_init+0x1/0x64
initcall-> gw54xx_coredevices_init+0x1/0x28
initcall-> sabrelite_coredevices_init+0x1/0x44
initcall-> sabresd_coredevices_init+0x1/0x28
initcall-> imx6sx_sdb_coredevices_init+0x1/0xc4
initcall-> udoo_coredevices_init+0x1/0x28
initcall-> imx6sx_clocks_init+0x1/0xa4
initcall-> imx_iim_init+0x1/0x10
initcall-> imx_ocotp_init+0x1/0x10
initcall-> arm_request_stack+0x1/0x30
initcall-> mount_root+0x1/0x40
initcall-> binfmt_sh_init+0x1/0xc
initcall-> atheros_phy_init+0x1/0xc
initcall-> ksphy_init+0x1/0xc
initcall-> realtek_phy_init+0x1/0xc
initcall-> imx_usbphy_init+0x1/0xc
initcall-> nop_usbphy_init+0x1/0xc
initcall-> binfmt_uimage_init+0x1/0xc
initcall-> png_init+0x1/0xc
initcall-> realq7_enet_init+0x1/0x88
initcall-> sabrelite_ksz9021rn_setup+0x1/0x64
initcall-> imx6sx_sdb_setup_pmic_voltages+0x1/0x1e0
initcall-> tqma6x_enet_init+0x1/0x80
initcall-> udoo_ksz9021rn_setup+0x1/0x80
initcall-> loglevel_init+0x1/0x30
initcall-> generic_phy_register+0x1/0xc
initcall-> asix_init+0x1/0xc
initcall-> smsc95xx_init+0x1/0xc
initcall-> fec_driver_register+0x1/0xc
mdio_bus: miibus0: probed
initcall-> imx_nand_driver_register+0x1/0xc
initcall-> mxs_nand_driver_register+0x1/0xc
initcall-> dataflash_driver_register+0x1/0x14
initcall-> m25p80_driver_register+0x1/0x14
m25p80 m25p80@00: w25q32 (4096 Kbytes)
initcall-> usb_hub_init+0x1/0xc
initcall-> imx_chipidea_driver_register+0x1/0xc
initcall-> gsermod_init+0x1/0xc
initcall-> acmmod_init+0x1/0xc
initcall-> dfumod_init+0x1/0xc
initcall-> fastbootmod_init+0x1/0xc
initcall-> fsl_udc_driver_register+0x1/0xc
initcall-> usb_stor_init+0x1/0xc
initcall-> ehci_driver_register+0x1/0xc
initcall-> ahci_driver_register+0x1/0xc
initcall-> imx_sata_driver_register+0x1/0xc
initcall-> platform_ide_driver_register+0x1/0xc
initcall-> imx_pata_driver_register+0x1/0xc
initcall-> mci_init+0x1/0x18
initcall-> fsl_esdhc_driver_register+0x1/0xc
imx-esdhc 2194000.usdhc: registered as 2194000.usdhc
imx-esdhc 219c000.usdhc: registered as 219c000.usdhc
initcall-> da9063_init+0x1/0x14
initcall-> mc34704_init+0x1/0x18
initcall-> mc_init+0x1/0x18
initcall-> stmpe_init+0x1/0x18
initcall-> led_gpio_of_driver_register+0x1/0xc
initcall-> at25_driver_register+0x1/0x14
initcall-> gpio_keys_driver_register+0x1/0xc
initcall-> imx_wd_driver_register+0x1/0xc
initcall-> null_init+0x1/0x24
initcall-> full_init+0x1/0x24
initcall-> zero_init+0x1/0x24
initcall-> mem_init+0x1/0x4c
initcall-> md5_digest_register+0x1/0xc
initcall-> netconsole_init+0x1/0xd8
netconsole: registered as netconsole-1
initcall-> nitrogen6x_devices_init+0x1/0x5c
initcall-> ccwmx53_devices_init+0x1/0x110
initcall-> dfi_fs700_m60_init+0x1/0x60
initcall-> e9_devices_init+0x1/0x84
initcall-> riotboard_device_init+0x1/0x44
initcall-> hipercam_init+0x1/0x30
initcall-> santaro_device_init+0x1/0x74
initcall-> gw54xx_devices_init+0x1/0xd0
initcall-> physom_imx6_devices_init+0x1/0x390
phySOM-i.MX6: Using environment in MMC
initcall-> realq7_device_init+0x1/0x5c
initcall-> sabrelite_devices_init+0x1/0x54
initcall-> sabresd_devices_init+0x1/0x24
initcall-> h100_device_init+0x1/0x20
initcall-> hummingboard_device_init+0x1/0x40
initcall-> wandboard_device_init+0x1/0x44
initcall-> tqma53_devices_init+0x1/0x74
initcall-> tx6x_devices_init+0x1/0x90
initcall-> udoo_devices_init+0x1/0x7c
initcall-> variscite_custom_init+0x1/0xf8
initcall-> imx6_fixup_cpus_register+0x1/0x3c
initcall-> barebox_memory_areas_init+0x1/0x24
initcall-> __exceptions_stop+0x1/0xc
initcall-> dummy_csrc_warn+0x1/0x1c
initcall-> bootm_init+0x1/0x80
initcall-> init_command_list+0x1/0x20
initcall-> display_meminfo+0x1/0x34
malloc space: 0x4ff7bec0 -> 0x8fef7d7f (size 1023.5 MiB)
initcall-> of_register_bootargs_fixup+0x1/0xc
initcall-> init_boot_watchdog_timeout+0x1/0x18
initcall-> device_probe_deferred+0x1/0xa0
initcall-> trigger_init+0x1/0xc
initcall-> barebox_of_driver_init+0x1/0x30
mmc1: detected SD card version 2.0
mmc1: registered mmc1
initcall-> eth_register_of_fixup+0x1/0x10
initcall-> dhcp_global_init+0x1/0x38
initcall-> ubifs_init+0x1/0x1c
initcall-> cm_fx6_eeprom_init+0x1/0x48
initcall-> ccxmx53_init+0x1/0x88
initcall-> efikamx_late_init+0x1/0x7c
initcall-> loco_late_init+0x1/0x1a0
initcall-> vmx53_late_init+0x1/0x40
initcall-> gk802_env_init+0x1/0xdc
initcall-> realq7_env_init+0x1/0x38
initcall-> hummingboard_late_init+0x1/0x44
initcall-> tqma6x_env_init+0x1/0x7c
initcall-> armlinux_register_image_handler+0x1/0x44
initcall-> load_environment+0x1/0x28
envfs: no envfs (magic mismatch) - envfs newer written?
initcalls done
running /env/bin/init...

Hit m for menu or any other key to stop autoboot: 0
booting 'net'
eth0: 100Mbps full duplex link detected
could not open /mnt/tftp/none-linux-phyCORE-i.MX6: No such file or directory
Booting 'net' failed: No such file or directory
booting 'net' failed: No such file or directory
boot: No such file or directory

type exit to get to the menu
barebox@Phytec phyCORE-i.MX6 Quad with eMMC:/

I get the information from devinfo cmd, the emmc partition as follow, but the actual size is 8GB

`-- 219c000.usdhc
`-- mmc3
`-- 0x00000000-0x003fffff ( 4 MiB): /dev/mmc3.boot0
`-- 0x00000000-0x003fffff ( 4 MiB): /dev/mmc3.boot1
`-- 0x00000000-0x3a3dfffff ( 14.6 GiB): /dev/mmc3
`-- 0x00400000-0x00bfffff ( 8 MiB): /dev/mmc3.0
`-- 0x00c00000-0x07ffffff ( 116 MiB): /dev/mmc3.1
`-- 0x00000000-0x000dffff ( 896 KiB): /dev/mmc3.barebox
`-- 0x000e0000-0x000fffff ( 128 KiB): /dev/mmc3.barebox-environment

Thank for your help!

标签 (3)
0 项奖励
回复
2 回复数

1,785 次查看
meizizhang
Contributor I

igorpadykov‌ Thanks for your reply! The board working in barebox which i think is different from uboot.Now the barebox of the board also can't identity the bootsource. It just identity the net, which should contain emmc, nand,mmc,net

Main menu
1: Boot default
2: Detect bootsources
3: Settings
4: Save environment
5: Shell
6: Reset

boot
1: net
2: back

0 项奖励
回复

1,785 次查看
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi meizi

one can look on various emmc programming procedures :

https://boundarydevices.com/programming-emmc-on-i-mx6/ 

Best regards
igor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 项奖励
回复