Problem with connection i.MX6

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Problem with connection i.MX6

3,272 Views
andreylipov
Contributor II

Hello,

i have i.MX6 mini-tx board with preinstalled Android 4.3.

Board have LVDS output

But then i connect it, there is only black screen. I have backlight on monitor.

May you have some ideas why so ?

Labels (2)
3 Replies

2,914 Views
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi Andrey

please look at below documents how to add support for new LCD

MX53UG Chapter 18,19

AN3974 Different Display Configurations on i.MX35 Linux PDK

Best regards

igor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,915 Views
andreylipov
Contributor II

Игорь, Добрый день!

я извиняюсь что на русском, так будет наверно проще.

можно как то связаться с вами для консультации через емаил, чтоб так сказать не захламлять тему?

ситуация следующая, есть монитор как я писал выше, вот это не просто LCD панель, у нее есть еще управление через кан шину.

на Входе у нее есть ЛВДс, после входа стоит ресивер DS90CR216AMTD. у родной магнитолы стоит трансмиттер, номер если надо напишу.

Вот я хочу подключить материнку которая с процессором i.MX6Q, 4 ядра, предустановленная андройд система 4.3.

Имеет выходы: ЛВДС, HDMI и VGA.

Как узнать с какой частотой выдает сигнал LVDS процессор? какое зжатие? сколько Бит?


заранее благодарен.

0 Kudos
Reply

2,915 Views
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Андрей, здравствуйте.

В такой постановке вопроса задайте его пожлалуйста на

ELECTRONIX.ru - Портал разработчиков электроники - Electronics developers forum

Best regards

igor

0 Kudos
Reply